Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
        
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can I keep the fault relay closed when ATV320 drive is not powered?
Issue:
The Fault relay, R1 changes states when VFD has no Mains voltage applied.

Product Line:
ATV320

Environment:
All

Cause:
The control System indicates the drive is faulted when it has no line power.

Resolution:
Apply external 24Vdc to P24 and COM. When the VFD is powered off, the control voltage will keep the Fault relay (R1) energized.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: