Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
        
Tìm các câu hỏi thường gặp
Are the SFN spare doors width 700mm, compatible with NSYSFP* cabinets?
Are the SFN spare doors width 700mm below, compatible with NSYSFP* cabinets? Yes, they are.
Plain door PrismaSeT RAL9003 2000 x 700 mmNSYSFND207ED
Plain door PrismaSeT RAL7035 2000 x 700 mmNSYSFND207G
Glazed door PrismaSeT RAL9003 2000 x 700 mmNSYSFND207TED
Glazed door PrismaSeT RAL7035 2000 x 700 mmNSYSFND207TG