Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
        
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Using the BMENOR2200 with DNP3 Group 12 Variation 1 binary output TCC command.
In order to use the BMENOR2200 Ethernet module with Group 12 Variation 1 binary output Trip Close Command, the DNP3 point must be configured as shown:
 
  • Configure the Trip Close mode.image.png
  • Configure the binary output point TCC for Trip_Close.a1



The format for the DNP3 Group 12 Variation 1 'Trip Close Command' select range specifier and object prefix sent by the device must be according to the following example:

a2




a3



a4


a5
 
 

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: