{}

Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
Tìm các câu hỏi thường gặp
Video: How to use temporized start-stop with ATVLogic on ATV320 ?
This video showcases ATV Logic through an example of temporized start-stop with ATV320.
ATV Logic is reachable using SoMove FDT with ATV320 DTM
You can download the latest version of SoMove FDT and ATV320 DTM


🔔 VIDEO Timestamps :
0:06 - Introduction
1:21 - Program with ATV Logic
5:30 - Program explanation
6:48 - Add personalized settings in My Menu
7:49 - Check the program and transfer it to the drive
9:25 - Run the program
9:55 - Operational mode

➡️ For more information see:
• ATV320 - ATV Logic manual NVE71954 (English), NVE71955 (French), NVE71957 (German), NVE71959 (Spanish), NVE71958 (Italian), NVE71960 (Chinese)
Or press "F1" when you are inside the ATV Logic zone in the ATV320 DTM

• ATV320 Programming manual NVE41295 (English), NVE41296 (French), NVE41297 ​​​​​​​(German), NVE41298 (Spanish), NVE41299 ​​​​​​​(Italian), NVE41300 (Chinese)

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
move-arrow-top