Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
        
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why does my SRTL2K2RM1UC, SRTL2K2RM1UNC, SRTL3KRM1UC, or SRTL3KRM1UNC not turn the output on automatically after a power outage?
Issue:

The UPS may have trouble auto restarting after input power is restored to your SRTL2K2RM1UNC, SRTL2K2RM1UC, SRTL3KRM1UNC, or SRTL3KRM1UC units

Product Line:
SRTL2K2RM1UNC, SRTL2K2RM1UC, SRTL3KRM1UNC, or SRTL3KRM1UC 

Resolution:

In firmware's 06.1 IDs 1034/1035 and later, we improved the output auto-restart mechanism according to the input power status.  The output power should turn back on as long as input power is acceptable and the unit is not in a fault state.  

Please follow FAQ https://www.apc.com/us/en/faqs/FA164737/ in order to upgrade your UPS firmware to 06.1 or later.  

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: