Khi sự an toàn của tài sản là trọng yếu đối với thành công của bạn, bạn có thể tin tưởng vào Triconex. Nhóm các chuyên gia về an toàn quy trình của chúng tôi có kiến thức sâu rộng về an toàn chức năng, IEC 61511 và IEC 61508, và tuân thủ các quy định. Nhờ vào hệ thống hạ tầng toàn cầu, bạn được đảm bảo về sự hỗ trợ trong suốt vòng đời an toàn, mọi lúc, mọi nơi.
Quản lý An toàn Chức năng
Quản lý an toàn theo chức năng đồng bộ hóa mọi hoạt động và vai trò trong suốt vòng đời an toàn với các quy định và tiêu chuẩn liên quan.
Xác định và Đánh giá
Vòng đời an toàn bắt đầu ở giai đoạn khái niệm, trong đó chúng tôi giúp xác định và hiểu rủi ro của bạn, hậu quả tiềm năng và mức độ bảo vệ cần thiết để quản lý và giảm thiểu chúng.
Công nghệ hệ thống an toàn đã phát triển mạnh đến nỗi nó có thể thực sự không thể kiểm chứng được nếu được thực hiện đúng cách. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm quản lý dự án, thiết kế hệ thống và hàng loạt dịch vụ tại chỗ nhằm đảm bảo cung cấp các hệ thống hoạt động tuân thủ, đầy đủ chức năng. Với bề dày lãnh đạo về an toàn, chúng tôi áp dụng chuyên môn về các tiêu chuẩn an toàn toàn cầu, được hỗ trợ bởi một đội ngũ các chuyên gia có thể cung cấp một nguồn duy nhất cho tất cả nhu cầu của hệ thống an toàn.
Cam kết an toàn của bạn không dừng lại khi các hệ thống được cài đặt và vận hành. Chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi có các công cụ và giải pháp dành riêng, như phần mềm quản lý SIF độc đáo, giúp duy trì hiệu suất an toàn theo các tiêu chuẩn trong suốt vòng đời an toàn.
Dịch vụ Chứng nhận và Đào tạo
Xử lý các giải pháp an toàn và mối đe dọa đang phát triển bền vững. Đào tạo về an toàn chức năng giúp các kỹ sư tại hiện trường luôn được cập nhật và tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn IEC 61508, IEC 61511 và các tiêu chuẩn quốc tế liên quan khác.