Nokkenschakelaar configurator
Nokkenschakelaars van 12 A en 20 A zijn verkrijgbaar in standaard schakelaars en configureerbaar door de gebruiker. Er zijn verschillende montage methoden mogelijk op panelen of machines, zoals montage aan de voorkant 22 mm of multifixing of montage op de bodem. Standaard nokkenschakelaars zijn vooraf geconfigureerd (zie catalogus) of zijn op maat configureerbaar voor meer flexibiliteit. Deze nokkenschakelaars worden gebruikt voor bedieningspanelen en elektrische apparaten in gebouwen om processen en voorzieningen te kunnen bedienen.
Configureer nu Laden van bestaande configuratie