Was ist ein kritisches Stromversorgungssystem?
Ein kritisches Stromversorgungssystem besteht aus einer Reihe von Lösungen, die dafür sorgen, dass die Geräte auch im Falle eines Stromausfalls, einer Stromschwankung, eines Spannungsabfalls oder anderer Probleme mit der Hauptstromversorgung betriebsbereit und online bleiben. In vielen Fällen wird für dieses System eine spezielle USV-Lösung verwendet, die bei Stromausfällen oder anderen Störungen eine zuverlässige Notstromversorgung für kritische Geräte und Systeme bietet. Diese Stromversorgungslösung eignet sich am besten für Branchen wie das Gesundheitswesen, das Finanzwesen, die IT-Branche, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Wasser- und Abwasserwirtschaft und viele andere Bereiche, in denen Stromunterbrechungen zu Geräteschäden, Datenverlusten und Ausfallzeiten führen können, die schwerwiegende Folgen haben.
Was ist das USV-System?
Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung ist eine zuverlässige Lösung für die Betriebszeit, die alle kritischen Geräte und Systeme im Falle von Stromausfällen oder anderen Störungen schützt. Dieses kritische Stromversorgungssystem ist für alle Industrien, die eine kontinuierliche Stromversorgung benötigen, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, unerlässlich. Wir unterscheiden zwischen industriellen USV-Geräten und kommerziellen USV-Geräten. Obwohl sie den gleichen Zweck haben, gibt es wichtige Unterschiede zwischen den beiden. Industrielle USV-Systeme sind in der Regel für den harten Einsatz konzipiert und für die Stromversorgung kritischer Geräte und Systeme gedacht. Kommerzielle USV-Systeme hingegen konzentrieren sich auf kleinere Anwendungen wie Büros, Einzelhandelsgeschäfte oder andere kleine Umgebungen. Die Verwendung nachhaltiger USV-Systeme ist der Schlüssel zur Minimierung der Umweltbelastung und zur Senkung der Kosten für die Geschäftstätigkeit.
Wie viele Typen von USV gibt es?
Wir können drei Haupttypen von USVs unterscheiden: Standby, Line-interactive und Online. Der Hauptunterschied besteht darin, wie der Strom durch das Gerät fließt. Die einfachste Variante, die Standby-USV, gewährleistet Überspannungsschutz und Batteriepufferung bei Stromausfällen. Line-interactive USVs sind dagegen komplexer, da sie eine zusätzliche Spannungsregelung bieten. Außerdem kann es Überspannungen bewältigen. Die Online-USV ist der fortschrittlichste Typ, der eine konstante Aufbereitung der Stromversorgung ermöglicht. Dies ist die beste Lösung, da sie alle Stromstörungen bewältigen kann.