Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Ασύρματη τεχνολογία – Άλλο πρόσωπο στις εφαρμογές ασφαλείας

Τόσο στα συστήματα ανύψωσης όσο και στην κατασκευή μηχανημάτων, τα συστήματα ασύρματου απομακρυσμένου ελέγχου αυξάνουν την ασφάλεια και την κινητικότητα του χειριστή.
Μάθετε περισσότερα Ανοίγει σε νέο παράθυρο

ABUS Crane Systems

Κορυφαίος κατασκευαστής γερανών, που χρησιμοποιεί το EcoStruxure Machine για την ανάπτυξη ενός έξυπνου, αρθρωτού συστήματος ελέγχου γερανών.

Ανακαλύψτε το EcoStruxure

Μάθετε πώς μπορεί να επιτύχει η επιχείρησή σας με το EcoStruxure: Καινοτομία σε κάθε επίπεδο.
Ανακαλύψτε περισσότερα

Η πρόκληση

Η ABUS Crane Systems είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές συστημάτων γερανών στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο, παράγει περισσότερους από 5.000 γερανούς σε 50 διαφορετικές εκδόσεις, προμηθεύει περισσότερους από 35.000 πελάτες στη Γερμανία και κάνει εξαγωγές σε 55 χώρες σε όλο τον κόσμο.

• Για κάθε χρήση απαιτείται γερανός διαφορετικού τύπου και για το λόγο αυτό κάθε γερανός που κατασκευάζει η ABUS διαφέρει όσον αφορά το σχέδιο, το μέγεθος, τον αριθμό κινητήριων μονάδων και τις λειτουργίες.

• Στην προσπάθειά της να είναι ανταγωνιστική και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών της, η ABUS αντιμετώπισε:
• Πολυάριθμες απαιτήσεις για ιδιαίτερα πολύπλοκα και προσαρμοσμένα συστήματα γερανών
• Την ανάγκη τυποποίησης των μονάδων, ώστε να επιτύχει το συντομότερο δυνατό χρόνο παραγωγής
• Την ανάγκη να λειτουργεί γρήγορα, ανεξάρτητα από ζώνες ώρας και τοποθεσίες, αξιοποιώντας τις εξελίξεις, όπως η επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων, για την προληπτική συντήρηση και τις επισκευές

Η λύση

Εφαρμογές, αναλυτικά στοιχεία και υπηρεσίες: Έξυπνος έλεγχος γερανών ABUControl, εξειδικευμένες υπηρεσίες διανομής
Edge Control: Ελεγκτές Modicon M221, M241, M251, ελεγκτής ασφαλείας XPSMC, EcoStruxure Machine Expert (πρώην SoMachine και SoMachine Motion)
Συνδεδεμένα προϊόντα: Κινητήριες μονάδες Altivar, αναγέννηση ενέργειας Altivar, τροφοδοτικά Phaseo ABL, ασφαλειοδιακόπτες και ηλεκτρονόμοι προστασίας μοτέρ TeSys, αισθητήρες OsiSense, φωτοηλεκτρικοί διακόπτες XU, επαγωγικοί κωδικοποιητές XS

EcoStruxure Machine: Το εύρος των προϊόντων μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες των πελατών της ABUS. Μπορεί επίσης να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω εκμετάλλευση του δυναμικού του IIoT για τους γερανούς της ABUS.
Εμπειρία και συνεργασία σε όλα τα στάδια για τον κλάδο των μηχανημάτων ανύψωσης: Από τις απαιτήσεις των προσχεδίων, την ανάπτυξη ιδεών και την υποβολή προτάσεων για καινοτόμες λύσεις με νέες λειτουργίες και δυνατότητες μέχρι τον προγραμματισμό, τη δοκιμή και την τελική επικύρωση
Το αποτέλεσμα: ABUControl, ένα έξυπνο, αρθρωτό σύστημα ελέγχου γερανών βασισμένο στο EcoStruxure Machine. Όλες οι απαιτούμενες λειτουργίες των γερανών μπορούν να υλοποιηθούν με μόλις δύο τυπικές μονάδες - από τις απλές μέχρι τις πολύπλοκες αρχιτεκτονικές γερανών, με πολλούς γερανούς και βαρούλκα. Δεν υπάρχει ανάγκη προγραμματισμού των επιλογών του μηχανήματος και η ρύθμιση των παραμέτρων του συστήματος γίνεται εύκολα και γρήγορα στο λογισμικό ελέγχου του γερανού.

Τα αποτελέσματα

• Αποτελεσματική και γρήγορη παραγωγή των διάφορων σειρών, καθώς και μεγαλύτερων ποσοτήτων υψηλής ποιότητας
• Ταχύτερος χειρισμός της παραγωγής γερανών, χάρη στην τυπική υλοποίηση όλων των απαιτούμενων λειτουργιών των γερανών με χρήση δύο μόνο τυπικών μονάδων
• Ταχύτερη και πιο ευέλικτη νέα ανάπτυξη - ταχύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών
• Άνεση και ασφάλεια
• Μεγαλύτερη διαθεσιμότητα των γερανών - μειωμένος χρόνος παραμονής εκτός λειτουργίας
• Εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%

Η λύση ελέγχου Modicon M241, σε συνδυασμό με τους αναστροφείς συχνότητας σε δίκτυο παρέχουν πρόσθετη ασφάλεια και άνεση, και μειώνουν τον χρόνο παραμονής των συστημάτων των γερανών εκτός λειτουργίας. Με τη μονάδα αναγέννησης των κινητήριων μονάδων Altivar, η ενέργεια που παράγεται κατά την πέδηση ανατροφοδοτείται στο δίκτυο, με αποτέλεσμα να εξοικονομείται ενέργεια έως κατά 40%.

Ψηφιοποίηση: Η περαιτέρω ανάπτυξη λύσεων δικτύου και η συλλογή και χρήση δεδομένων αποτελούν την πύλη προς το IIoT και βοηθούν την ABUS να δημιουργήσει επιπλέον ευκαιρίες – όπως οι δυνατότητες προληπτικής συντήρησης και γενικού σέρβις – για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της.

Οι λύσεις της Schneider Electric έχουν βοηθήσει την ABUS να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική. Χάρη σε αυτήν τη συνεργασία, η ABUS παρουσιάζει νέες και καινοτόμες εξελίξεις στον τομέα της ανύψωσης, οι οποίες αυξάνουν τη διαθεσιμότητα των γερανών και παρέχουν τη δυνατότητα εφαρμογής στοχευμένων μέτρων συντήρησης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα

Βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα

Έξυπνες βιομηχανίες – Ψηφιοποιημένες!

Προεπιλεγμένο εναλλακτικό κείμενο

Έξυπνα μηχανήματα με το EcoStruxure Machine

Γερανογέφυρα στο εσωτερικό βιομηχανικού συγκροτήματος, ανύψωση, βιομηχανικός αυτοματισμός, έλεγχος μηχανημάτων.

Έξυπνος έλεγχος ανύψωσης

Προεπιλεγμένο εναλλακτικό κείμενο

Ελεγκτές Modicon

Προεπιλεγμένο εναλλακτικό κείμενο

EcoStruxure Machine Expert

Χρειάζεστε βοήθεια?

Ξεκινήστε εδώ!

Βρείτε απαντήσεις εδώ. Αναζητήστε μόνοι σας μια λύση ή συνδεθείτε με έναν από τους ειδικούς μας.

Επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης

Επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, τεχνική υποστήριξη, βοήθεια για την υποβολή παραπόνων και πολλά άλλα.