{}

Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Wat is de vervanger voor de GV3ME80 motor beveiligings schakelaar ?

De GV3ME80 is vervangen door de GV3P73 ( instel bereik 62 ... 73A, motor vermogen bij 400/415V: 37kW ). De GV3P80 is voor een motorvermogen van 45kW ( instel bereik 70 ... 80A, bij 400/415V alleen...

Hoe selecteer ik de juiste aardlekbeveiliging en installatieautomaten voor...

Voor een snelle en juiste configuratie kunt u gebruik maken van de online configurator voor Advanced groepenkasten. Via deze handige tool selecteert u zelf onder meer het type aardlekbeveiliging,...

Wat is de vervanger voor PM810MG met Ethernet module PM8ECC ?

De PM810MG met Ethernet module kan vervangen worden door de PM5320 ( METSEPM5320 ) of de PM5340 ( METSEPM5340 ) . Indien de verrekening optie gewenst is, wordt dit de PM5341 ( METSEPM5341 ) De PM5560...

Wat betekent de PHF fout op een ATV31 / ATV312 frequentie regelaar ?

Product groep: Altivar 31 / ATV31 Altivar 312 / ATV312 Oorzaak: Fase verlies op L1, L2 of L3 Oplossing: Check op fase verlies of fase onbalans Check de lijn spanning, ingangs aansluitingen en/of...

Waardoor wordt het TeSys LT3S thermistorrelais vervangen ?

De serie TeSys LT3S thermistor relais kan vervangen worden door het alternatief uit de Harmony Control serie meetrelais, namelijk RM35TM50MW of RM35TM250MW . Voor de LT3SM00V ( voedingsspanning 400V...

Altivar Process - Hoe de parameters in het toetsenbord (grafische...

Vraag: De parameters in het toetsenbord (grafische terminal) opslaan en deze te uploaden naar een ander identiek Altivar Process frequentie regelaar. Productlijn: ATV630 ATV650 ATV930 ATV950...

Wat zijn de hulpcontacten en electrische hulpfuncties voor de Acti9 iC40 -...

In de bijlage treft u een overzicht aan van de hulpcontacten en electrische / mechanische hulpfunctie voor de Acti9 iC40 - serie automaten. Het OF - contact bijvoorbeeld is bestelreferentie A9A26924...

Calibratie certificaat voor temperatuur-, luchtvochtigheid- en druksensoren

Een calibratie rapport voor temperatuur-, luchtvochtigheid- en druksensoren in gebouw automatiserings systemen wordt niet standaard meegeleverd en dient gelijktijdig metj de order voor de sensor...

Populaire FAQ video'sPopulaire video's

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail

Algemene FAQ'sAlgemene kennis

Waar kan ik terecht voor kabelgoten (Stago) en kabeldraagsystemen?

Onze kabeldraagsystemen-activiteiten, waaronder het STAGO-portfolio, zijn overgenomen door Storskogen Group AB. Deze activiteiten vallen nu onder het nieuwe bedrijf Wibe Group. Lees nieuwsbericht...

Wat is CSRD?

Op 31 juli 2023 heeft de Europese Commissie de Europese Sustainability Reporting Standards (ESRS) bekrachtigd en zijn de richtlijnen verplicht voor alle organisties die vallen onder de Corporate...

Hoe kan ik solliciteren bij Schneider Electric?

Onze actuele vacatures in Nederland lees je hier . De vacatures zijn beschikbaar in het Nederlands en/of Engels. Voor iedere vacature lees je onder meer een beschrijving van de functie, wat jij kunt...

Wat is een Green Premium-milieulabel ?

Het Green Premium-milieulabel is een kwaliteitscertificaat dat uitgebreide ecologische informatie geeft over producten. Het bevat gedetailleerde informatie over naleving van regelgeving (RoHS,...

Is het mogelijk om LED verlichting schakelen met de ARGUS...

De ARGUS schemerschakelaars zijn niet geschikt om LED verlichting direct te schakelen. Geadviseerd wordt om de schemerschakelaar een interface relais, bijvoorbeeld een Acti9 iCT-modulaire contactor,...

Wat is het verschil tussen Edge Computing en Cloud Computing ?

Door overheidsregels biedt Cloud computing niet altijd een juiste oplossing voor data-opslag. Dan is Edge computing een passend alternatief om data op te slaan conform de geldende wet- en...

Wat is er nieuw in NEN1010 (2021)?

Sinds 2021 is NEN1010 uitgebreid met een nieuw deel 8. Deel 8 gaat over functionele aspecten en behandeld: energierendement, elektrische installaties voor laagspanning prosumenten en bedrijfsvoering...

Wat betekent DCIM?

DCIM staat voor Data Center Infrastructure Management en betekent een geïntegreerde software oplossing voor beheer van infrastructuur in datacenters. Het centraal monitoren van IT en facilitaire...