Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

De waarde van het IIoT voor fabrikanten

Waarom investeren in het IIoT? Het is een belangrijk instrument voor digitale transformatie in het bedrijf. Lees meer in dit IDC e-book.
Download het e-book opens in new Window

Waarborging van lucht- en staalkwaliteit

Door implementatie van de EcoStruxure™ Plant-architectuur, inclusief de Modicon M580-controller met Ethernet-verbinding, wist de fabriek van ArcelorMittal stofconcentraties ter plaatse en in de regio terug te dringen.

Ontdek EcoStruxure

Lees hoe uw bedrijf succesvol kan zijn met EcoStruxure: Innovatie op elk niveau.
Ontdek meer

De uitdaging

• De staalfabriek moet doorlopend draaien, 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar, wat ervoor zorgt dat er een zware druk rust op de fabriek en op het stofniveau ter plaatse. Een eventuele uitval zal een kettingreactie tot gevolg hebben. Wanneer de stroom wordt onderbroken, beginnen de ovens onmiddellijk te koelen en kan het 1 tot 2 dagen duren om opnieuw op de juiste omsmelttemperatuur te komen.

• Naleving van de Europese wetten om de hoeveelheid stof te verminderen in de omgevingslucht ter plaatse, maar ook om de emissies in de regio Duinkerken terug te dringen.

De oplossing

Het stofopvangproces verbeteren voor betere staalkwaliteit, procesbetrouwbaarheid en werkomstandigheden met EcoStruxure™ Plant

Apps, analyses en diensten: Moderniseringsdiensten
Edge Control: Modicon M580-automatiseringssysteem

• Dankzij 20 jaar partnerschap en ervaring in de staalindustrie kan Schneider Electric de juiste oplossingen leveren in de juiste omgevingen.

• De EcoStruxure Plant-architectuur biedt geavanceerde connectiviteit voor betere beheer van het volledige proces, van de werkvloer van de fabriek tot aan de kantoren van het management.

• Dankzij de speciale CCoF-functie van Modicon M580 (Change Configuration on the Fly) kunnen onderhoudsteams en technische teams het automatiseringscontrolesysteem aanpassen zonder het proces te stoppen.

• Door de Ethernet-aansluiting is de M580 flexibeler, eenvoudig te installeren en eenvoudiger om op afstand te besturen.

De resultaten

• De ArcelorMittal-fabriek in Duinkerken heeft een grotere flexibiliteit in de bedrijfsprocessen gerealiseerd. Personeel kan nu onderhoud uitvoeren en processen aanpassen zonder de productie te vertragen of te stil te leggen.

• Aan de hand van realtime updates over het stofniveau heeft onderhoudspersoneel zicht op de toestand van de hele locatie en kunnen ze eenvoudig bepalen wanneer en waar moet worden ingegrepen. De staalkwaliteit is derhalve constant en ook de arbeidsvoorwaarden ter plaatse zijn verbeterd.

• Dankzij de oplossingen van Schneider Electric met IoT-ondersteuning weet de staalfabriek in Duinkerken zich verzekerd van continuïteit van productie en hebben ze de algehele productiviteit verhoogd zodat 24/7 krachtig en betrouwbaar staal te kunnen leveren, zowel nu als in de toekomst.

Philippe Loridan, onderhoudsingenieur, ArcelorMittal Duinkerken

Referentie van een klant
"Ik denk dat onze toekomstige projecten ook zullen vertrouwen op de Modicon M580."
Lees het verhaal

Ontdek ons aanbod

Meer informatie

Oplossingen voor metalen

EcoStruxure Plant als winstmotor

Bekijk meer oplossingen voor staalproducenten

Standaard alternatieve tekst

Verbeter uw productiviteit en geef uw prestaties een flinke boost

Hulp nodig?

Hulp nodig bij selecteren van een product?

Of zoekt u prijzen, levertijden? Bekijk onze digitale tools.

Zoek uw antwoord in FAQ’s

Veelgestelde vragen en antwoorden leest u in onze FAQ’s.

 opens in new Window

Verkooppunten

Vind eenvoudig De juiste distributeur. Zoek op locatie, soort distributeur of naam.

 opens in new Window

Ondersteuning nodig bij uw project?

Wij staan voor u klaar! Neem gerust contact op met onze specialisten.

Technische vraag?

Wilt u meer weten over producten? Neem contact op met ons Customer Care team.

Chat

Hebt u vragen of hebt u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.