Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.
Street to Lloyds of London Building

ADMS: Grunnlaget for distribusjonssystemdrift

En høy gjennomtrengning av DER og de stadig mer dynamiske distribusjonssystemene skaper mange nye utfordringer for dagens distribusjonsystemoperatører. ADMS tilbyr muligheter til å møte disse og andre utfordringer.
Les rapporten Åpner i nytt vindu

Smartere, raskere strømgjenoppretting

Over én million husholdninger er avhengige av SA Power Networks for å få levert strøm ved ekstreme værforhold. Se hvordan EcoStruxure ADMS gir den innsikten som trengs for å overvåke og administrere deres enorme nettverk.
An Illuminated View of city at night

Utforsk EcoStruxure

Lær hvordan bedriften din kan lykkes ved hjelp av EcoStruxure: Innovasjon på alle nivåer.
Finn ut mer

Utfordringen

• Hyppig tap av strøm på grunn av nettverksstans som tar tid til å identifisere, reparere og erstatte.  

• Kritiske fasiliteter, sykehus, universiteter, flyplasser, kjøpesentre og fabrikker er alle berørt.

• Den store spredningen på nettverksområdet og mangelen på SCADA-dekning betyr at det kan ta mye tid å lokalisere en feil på landlige områder.

• Omgivelsene er røffe, og eventuelle feil i overhengende strømledninger kan forårsake en skogbrann, så de må lokaliseres, kobles fra og isoleres så raskt som mulig. 

• Dette utgjør en risiko for offentlig sikkerhet, siden en stor del av nettverket er avhengig av luftspenn.

Løsningen

Større pålitelighet og tilkoblingsmuligheter med EcoStruxure, noe som gir raskere og mer effektiv administrasjon av nettverksapplikasjoner

, apper, analyser og tjenester: EcoStruxure ADMS (avansert distribusjonsstyringssystem)
   Edge Control: Desentraliserte automatiseringssystemer for mater
   Tilkoblede produkter: RM6 middels spenningsbryteranlegg, MiCOM kompakt og modulært understasjon og bay-kontroller

• Schneider Electric har levert SAPN med en komplett løsning, inkludert vår bransjeledende EcoStruxure ADMS, koblingsutstyr for mellomspenning og desentraliserte forsyningskretssystemer.

Resultater

Implementeringen av EcoStruxure ADMS resulterte i

• bedre feilsøking, isolering og utbedring
• bedre nettverksovervåking
• flytanalyse av belastning
• sanntidskontroll og optimalisering
• driftsplanlegging
• økt opplæring og isolasjon
Life is on | Schneider Electric
«Gjenoppretting av strøm for de fleste kundene på under ett minutt er noe som aldri har blitt gjort i historien til SA Power Network. Uten Schneider ville vi trolig ikke ha kommet så langt som vi har og så raskt som vi har.»
Tasnim Abdel-Razaq, ansvarlig for nettverkskontroll, SA Power Networks

Øyeblikksbilder av prosjektet

Life is on | Schneider Electric

En leder innen system for avansert distribusjonsstyring (Advanced Distribution Management System, ADMS)

en mann og en kvinne ser på solnedgangen, og mannen har plassert hendene sine slik at det ser ut som om han holder solen i hendene

E-bok om smarte nettselskaper

Life is on | Schneider Electric

EcoStruxure ADMS (avansert distribusjonsstyringssystem)

Life is on | Schneider Electric

Løsninger for strømselskaper

Trenger du hjelp?

Start her!

Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.

Kontakt kundestøtten

Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.

Hvor kan du handle?

Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.

 Åpner i nytt vindu

Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).

 Åpner i nytt vindu

Kontakt salgsavdelingen

Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.

Chat

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Vi er her for å bistå deg!