ระบบที่พร้อมสําหรับแร็คได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับใช้ระบบไอทีในขนาดที่เพิ่มขึ้นจากแร็ค 8 ต่อ-12 โครงสร้างหลักของโซลูชั่นนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ให้อิสระซึ่งสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางไอทีที่จําเป็น พร้อมทั้งช่วยจัดเตรียมการแยกทางเดินอากาศสําหรับแร็คทุกประเภท โดยได้รับการออกแบบมาให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบระบายความร้อนและระบบพลังงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
การนำเสนอคุณค่า
ข้อเท็จจริง
การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านทุน
การลดความซับซ้อนของการสร้างศูนย์ข้อมูลโดยรวม ช่วยให้ประหยัดได้ประมาณ 15%
ประหยัดเวลา
วิธีการ Pod ช่วยบีบอัดไทม์ไลน์ของโครงการและประมาณ 20%
ยืดหยุ่น
ปรับใช้ได้กับแร็คและแนวทางที่แตกต่างกันสําหรับการออกแบบศูนย์ข้อมูล