En quoi consiste Ecostruxure IT ?
Il s'agit d'une solution de gestion de l'infrastructure des centres de données (DCIM) basée sur le cloud qui facilite la surveillance, la gestion et l'utilisation de l'infrastructure informatique par les professionnels. En un seul endroit, vous pouvez accéder à plusieurs sites et obtenir des informations sur site, dans le cloud et à la périphérie. Cette solution offre une visibilité et un contrôle en temps réel sur tous les aspects des centres de données. Il inclut les systèmes, les serveurs, le stockage, la mise en réseau et le refroidissement. EcoStruxure IT relève les défis des centres de données grâce à l'utilisation de logiciels innovants et avancés.
Comment notre solution de gestion de centre de données peut-elle aider votre entreprise ?
L'utilisation de notre conception d'infrastructure de centre de données EcoStruxure IT permet des améliorations significatives dans tous les aspects clés. Grâce à une gestion améliorée du centre de données, votre entreprise peut également bénéficier d'une meilleure allocation des ressources. Une meilleure gestion de l'énergie utilisée permet de réduire les coûts. Il est strictement connecté à l'efficacité énergétique du centre de données. Ces solutions sont de la plus haute importance du point de vue de la résilience et de la sécurité des centres de données, car les technologies modernes permettent à de nombreux secteurs d'activité de répondre aux nouvelles réglementations et de rivaliser avec les leaders dans leur domaine d'expertise.