Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

All-in-One-Schutz für elektrische Systeme: Schneider Electric präsentiert Acti9 AFDD und Acti9 AFDD Active

Innovative Schutzschalter mit wahlweise integrierter Konnektivität vereinen Leitungsschutz, Fehlerstrom- und Fehlerlichtbogenschutz (AFDD; Arc Fault Detection Device) sowie Netzüberspannungsüberwachung in nur einem kompakten Gerät

Der Tech-Konzern Schneider Electric stellt mit Acti9 AFDD eine umfassende Schutzeinrichtung vor, die den Herausforderungen der modernen elektrifizierten Welt gerecht wird: So bieten diese Geräte erweiterte Sicherheit für Gebäude jeder Größe, indem sie die Schutzfunktionen von AFDD (häufig auch Brandschutzschalter genannt), Fehlerstrom- und Leitungsschutzschaltern sowie einer Netzspannungsüberwachung in einem kompakten, nur 2 TE breiten Gerät vereinen.

Als Acti9 Active wahlweise auch mit eingebauter Konnektivität erhältlich, lässt sich die vernetzte Schutzeinrichtung zukünftig über den EcoStruxure Panel Server einfach an Steuerungen, Leittechnik und Energiemanagementsysteme wie den EcoStruxure Power Monitoring Expert anbinden und nahtlos in ein aktives Sicherheitssystem inklusive Analyse, Diagnose, Alarmierung und Visualisierung verwandeln.

Alleskönner bieten umfassenden Schutz im platzsparenden Design 

Indem Acti9 AFDD und Acti9 AFDD Active die vielfältigen Sicherheitsfunktionen von FI- und LS-Schaltern wie auch AFDDs in einem Gerät vereinen, schützen die Schutzschalter zuverlässig vor elektrischer Überlast, Kurzschluss, Fehlerströmen, den verschiedenen Fehlerlichtbögen sowie transienten Netzüberspannungen. Damit gewährleisten sie in Wohn- und Zweckgebäuden wie etwa Krankenhäusern, Hotels oder Bürokomplexen höchsten Personen-, Geräte- sowie Brandschutz und schützen zugleich Stromkreise sicher ab.

Darüber hinaus zeichnen sich die modernen Schutzeinrichtungen durch zahlreiche Zusatzfunktionen aus: Über die integrierte Statusanzeige ist beispielsweise die Auslösung des Schalters sowie die aktuelle Schaltstellung (offen/geschlossen) jederzeit ersichtlich, während die Diagnosefunktion einen Hinweis über die Ursache der Auslösung – etwa durch Überlast, Kurzschluss, Differenzstromfehler, serielle oder parallele Fehlerlichtbögen – liefert. Zudem lassen sich anpassbare Schwellenwerte für Voralarme bei Überlast und Fehlerströmen einstellen. Mittels Messfunktion können unter anderem Spannung, Stromstärke, Differenzstrom, Wirkleistung, Energie, Betriebsstundenzähler sowie die interne Gerätetemperatur erfasst werden. Die Protokollfunktion ermöglicht es wiederum, zum Beispiel Anzahl und Ursache der Auslösung oder das genaue Datum der Betätigung der Test-Prüftaste dauerhaft aufzuzeichnen.

Dank ihrer kompakten Baugröße von nur 36 mm sparen die 2 TE-großen Geräte zugleich wertvollen Platz im Installationsverteiler. Einbau oder Nachrüstung der Schutzeinrichtungen auf der Hutschiene sind somit einfach und schnell realisiert.

Drahtlose Kommunikation für aktive Ausfallsicherheit

Durch die integrierte Konnektivität kann Acti9 AFDD Active in Zukunft auch als Teil eines aktiven Sicherheitssystems agieren. Dieses handelt dann nicht ausschließlich reaktiv, sondern erlaubt ein proaktives Eingreifen sowie die kontinuierliche Zustandsüberwachung der elektrischen Anlage aus der Ferne. Denn über die per Funkverbindung hergestellte Kommunikation zu dem EcoStruxure Panel-Server warnt das System aktiv vor potenziellen Störungen, elektrischen Fehlern und Gefahren. Es sendet SMS- oder E-Mail-Benachrichtigungen und Alarmmeldungen bei Auffälligkeiten wie beispielsweise Überlast, Differenzstrom oder Netzüberspannung, und liefert aussagekräftige Diagnosen, Analysen und Handlungsempfehlungen.

Weitere Informationen zu Acti9 finden Sie hier.

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztopic

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.
Pressemitteilung anzeigen (pdf, 185 kb) Öffnet in neuem Fenster.
Diese Seite teilen:

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.