Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Altivar Process ATV6100: Schneider Electric bringt neuen Frequenzumrichter auf den Markt

  • Kompakter Mittelspannungsfrequenzumrichter unterstützt Prozessoptimierung, erhöht Verfügbarkeit, verbessert Energieeffizienz und senkt Gesamtbetriebskosten

Schneider Electric erweitert sein Angebot an Mittelspannungsfrequenzum-richtern um eine kompakte und vielseitig einsetzbare Lösung. Mit dem neuen Altivar Process ATV6100 steht ein neues Frequenzumrichtersystem zur Verfügung, das speziell für die Herausforderungen der Energiewende im industriellen Umfeld entwickelt wurde und sich unter anderem durch den Einsatz der bewährten Multilevel-Technologie von Schneider Electric mit mehr als 25.000 Referenzen auszeichnet. Geeignet für Green- und Brownfield-Anwendungen, kann er für einfache bis komplexe Anwendungen wie Förderanlagen, Pumpen, Lüfter und Kompressoren eingesetzt werden. Dank seiner flexiblen Ein- und Ausgangsspannung unterstützt der Altivar Process ATV6100 ohne zusätzliche Filter uneingeschränkt den Betrieb bestehender oder neuer Hochspannungsmotoren, die nach IEC60034-18 oder NEMA MG1 gefertigt sind.

Verbesserte Energieeffizienz und Verfügbarkeit

Als kompakte Lösung konzipiert, unterstützt das intelligente, vernetzte Frequenzumrichtersystem Altivar Process ATV6100 bei Prozessoptimierungen sowie bei der Verbesserung des Energie- und Anlagenmanagements. Insbesondere die Energieeffizienz lässt sich mit dem Umrichter signifikant erhöhen. Neben oberschwingungsarmen Netzrückwirkungen, die den Anforderungen des Standards IEEE519 entsprechen, trägt das Antriebssystem mit seiner zellbasierten Topologie und der daraus resultierenden sinusförmigen Ausgangsspannung mit sehr niedriger Stromverzerrung (THDi) positiv zur Energieeffizienz des Gesamtsystems bei.

Ein zusätzlicher Pluspunkt: optional mit fehlertolerantem Powerzellen-Bypass, wahlweise mit angepasstem Phasenwinkel oder symmetrisch, erweiterbar mit N+1 Wechselrichter-Redundanz. Dies sorgt für höchste Verfügbarkeit und verbessert die Betriebskontinuität kritischer Prozesse. Damit leistet der Umrichter einen wichtigen Beitrag zur Senkung der Gesamtbetriebskosten von Unternehmen.

Schnelle Inbetriebnahme und Wartung

Dank seiner Unterbringung im platzoptimierten Schranksystem lässt sich der MS-Frequenzumrichter schnell installieren, da die Kabel des Transformators und der Leistungszellen entweder bereits angeschlossen sind oder bei größeren Leistungen lediglich zwischen den Transporteinheiten verbunden werden müssen. Aufgrund seiner geringen Breite sind zudem Platzeinsparungen von bis zu 40 Prozent möglich. Service- und Wartungsaufgaben können von der Vorderseite, im großen Leistungsbereich auch von der Rückseite, durchgeführt werden, was eine flexiblere, schnellere und sicherere Wartung erlaubt. Die Verwendung hochwertiger und besonders robuster Bauteile erhöht die Zuverlässigkeit und vereinfacht die Wartung zusätzlich.

Zitat

„Wir freuen uns, mit dem ATV6100 eine kompakte und vielseitige Lösung anbieten zu können, die unser Portfolio in ganz verschiedenen Segmenten erweitert und sich dabei einfach und nahtlos sowohl in neue als auch in Bestandssysteme integrieren lässt“, so Deepu Chawla, Senior Vice President Control & Drives bei Schneider Electric. Er fügt hinzu: „Der ATV 6100 besteht aus langlebigen, qualitativ hochwertigen Komponenten und gewährleistet auch in anspruchsvollen Industrieumgebungen langfristig Zuverlässigkeit und Leistung. Dies unterstützt unsere Kunden bei der Bereitstellung von hochgradig optimierten Lösungen, die sich durch ein hohes Maß an Energieeffizienz und Flexibilität auszeichnen.“

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztopic

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.
Pressemitteilung anzeigen (pdf, 185 kb) Öffnet in neuem Fenster.
Diese Seite teilen:

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.