Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

APC Back-UPS Pro Gaming: Schneider Electric stellt die weltweit erste USV für Gamer vor

Ratingen, Deutschland

02/07/2024

PDF herunterladen

Die APC Back-UPS Pro Gaming USV feiert 40 Jahre “Legendary Reliability“ mit APC. Die neue USV stellt sicher, dass Gamer und Influencer zuverlässig mit dem Internet verbunden, mit Strom versorgt und vor Überspannungen und Stromausfällen geschützt sind.

Schneider Electric, der führende Anbieter für die digitale Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, stellt eine neue USV speziell für Gamer vor.Die APC Back-UPS Pro Gaming ist ab sofort innerhalb von Europa verfügbar. Die neue, elegante und hochmoderne USV wurde speziell entwickelt, um Gaming-Equipment vor Stromausfällen zu schützen und eine robuste Stromversorgung beim Auftreten von Stromspitzen und Schwankungen im Stromnetz zu gewährleisten. 

Als erste USV, die speziell für Gamer, Streamer und Influencer entwickelt wurde, bietet die APC Back-UPS Pro Gaming auch in Regionen mit instabilen Stromnetzen einen unterbrechungsfreien Stromversorgungsschutz. So bleiben Gaming-PCs, Konsolen, Streamer und Gamer unabhängig von Stromausfällen zuverlässig mit ihrem Online-Gaming-Erlebnis und ihrem Publikum verbunden. 

Die APC Back-UPS Pro Gaming USV bietet dank Line-Interactive-Technologie mit Sinuswellen-Strom eine gleichmäßige Stromversorgung für empfindliche Elektronik die AVR (Automatic Voltage Regulation) benötigen, und hilft dabei, Gaming-Equipment vor Stromunregelmäßigkeiten zu schützen, die während eines Stromausfalls zu Störungen und Pufferung führen können, um die Lebensdauer von Gaming-Geräten zu verlängern.

Die APC Back-UPS Pro Gaming verfügt außerdem über einen patentierten und beleuchteten Reaktorkreis, der aus jedem Blickwinkel leicht sichtbar ist und den Status der verbleibenden Batterieleistung der USV sowie Details zu Überspannungen, Spannungseinbrüchen und Stromausfällen anzeigt und gleichzeitig Fehler in der Gebäudeverkabelung anzeigt.

APC Back-UPS Pro Gaming Merkmale:

  • LED-beleuchtete “Reaktorkreis“-Anzeige: Wenn die Gaming-USV auf Batterie-Backup-Strom läuft, zeigt der Reaktorkreis auf einen Blick an, wie viel Stützzeit noch verbleibt.
  • 160-Grad-Schräglage: APC hat dafür gesorgt, dass der Reaktorkreis um 160 Grad geneigt ist, sodass er aus fast jedem Winkel sichtbar ist.
  • Funktionsbeleuchtung: Wenn die Gaming-USV eine Stromanomalie erkennt - wie Überspannungen, Spannungseinbrüche und sogar Verdrahtungsfehler - informiert sie die Spieler mit pulsierenden Lichtern.
  • Sechs Batterie-Backup-Ausgänge: Das Gerät ist mit einem Überspannungsschutz ausgestattet und versorgt empfindliche elektronische Geräte wie Xbox, PlayStation, PCs, Fernseher oder Router/Modems bei einem Stromausfall direkt mit Strom.
  • Vier zusätzliche Ausgänge mit integriertem Überspannungsschutz: Zum Schutz vor Stromstößen und „Hard Shutdowns“, die Geräte dauerhaft beschädigen können.
  • Drei USB-Anschlüsse an der Vorderseite: Zum Aufladen von Geräten, wie Gaming-Headsets und Mobiltelefonen.
  • Individuelles Design: Erhältlich in zwei Farboptionen - Arctic (BGM1500) und Midnight (BGM1500B), beide mit 12 anpassbaren RGB-LED-Lichtern, die sich dem Gaming-Setup des Benutzers anpassen.

“Eine zuverlässige Stromversorgung und eine stabile Internetverbindung sind für Gamer und Influencer von heute von grundlegender Bedeutung.  Überspannungen, Spannungsspitzen oder Stromausfälle können sowohl ihre Geräte als auch ihre Verbindung zum Publikum auf der ganzen Welt stark beeinträchtigen“, so Elliott Turek, Director of Category Management, Schneider Electric, Europe. „Mit der Einführung der APC Back-UPS Pro Gaming in Europa stellen wir sicher, dass teure und empfindliche Elektronik, wie GPU-betriebene PCs und Gaming-Systeme von Herstellern wie Sony, Microsoft und Nintendo, vor elektrischen Schäden geschützt bleiben und dass Gamer und Influencer auch in Zukunft von der legendären Zuverlässigkeit von APC profitieren, wenn sie sie am meisten brauchen.“    

Die Gamer der Zukunft

Da immer mehr Gamer und Streamer in teure Geräte investieren und mehr Zeit damit verbringen, ihr Publikum online zu erreichen und sich im Gaming zu messen, ist der Schutz ihrer Verbindung von entscheidender Bedeutung. Schneider Electric, die Muttergesellschaft von APC, ist ein von D&H zertifizierter Esports-Anbieter, was bedeutet, dass Esports-Enthusiasten und -Profis gleichermaßen mit ruhigem Gewissen spielen können, da sie wissen, dass ihr Ruf nicht durch etwas, das außerhalb ihrer Kontrolle liegt, beschädigt wird.

Wenn sie APC Back-UPS Pro Gaming UPS zu ihren Heim- und Studiokonfigurationen hinzufügen, können sowohl professionelle als auch Freizeitgamer und Social Media Influencer sicher sein, dass sie geschützt bleiben:

  • Geschützt: Ein Gaming-Batterie-Backup schützt wertvolle Gaming-Systeme vor mehr als sieben verschiedenen Arten von Stromunterbrechungen
  • Verbunden: Nach dem Herunterfahren eines Spiels bietet das System weiterhin Stromschutz für einen Router und/oder ein Modem.
  • Während des Spiels: Wenn die Stromversorgung während des Spiels unterbrochen wird oder ausfällt, ermöglicht es APC Back-UPS Pro Gaming den Spielern, ein Spiel zu beenden und die Früchte zu ernten, die sonst verloren gegangen wären.

Kompakter Schutz für intelligente Geräte

Im Rahmen der Einführung der neuen Gaming-USV hat Schneider Electric auch bekannt gegeben, dass die APC Back-UPS Connect ab sofort wieder verfügbar ist. Die APC Back-UPS Connect ist eine kompakte und die branchenweit erste USV, die kompatible Router, Modems, Voice-over-IP-Systeme (VoIP) und andere Smart-Home-Geräte sicher mit Backup-Strom versorgt.  Dank Lithium-Ionen-Batterien bietet sie eine Laufzeit von bis zu 4 Stunden, um während eines Stromausfalls eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten.

Die APC Back-UPS Pro Gaming UPS und die APC Back-UPS Connect sind ab sofort innerhalb Europas erhältlich. Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihre USV erwerben können, finden Sie auf dieser Website.

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztopic

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.
Pressemitteilung anzeigen (pdf, 185 kb) Öffnet in neuem Fenster.
Diese Seite teilen:

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.