Tech-Konzern Schneider Electric bringt eine neue Generation von Klimatisierungsgeräten für den Schaltschrank auf den Markt. Die digital vernetzbaren ClimaSys-Kühleinheiten lassen sich direkt mit einem SCADA-System verbinden und zeichnen sich durch eine besonders hohe Energieeffizienz aus. Sie benötigen rund 40 Prozent weniger Kältemittel als das Vorgängermodell und haben einen etwa um ein Drittel geringeren Platzbedarf. Der zugehörige Produktkonfigurator ProClima ist zudem ab sofort in die Projektierungssoftware SEE Electrical integriert. So wird der Planungsaufwand für eine nachhaltige Klimatisierung um ein Vielfaches reduziert. Typische Einsatzgebiete für die neuen ClimaSys-Geräte sind neben der Industrie auch das Transportwesen sowie die Wasser- und Abwasserwirtschaft.
Digital vernetzt und sehr energieeffizient
Zu den bedeutendsten Eigenschaften der neuen Kühleinheiten zählt ihre Konnektivität. So können Betriebs- und Sensordaten schnell und einfach über eine Modbus-RTU-Schnittstelle an SCADA- und Monitoringsysteme, etwa aus dem EcoStruxure Portfolio, weitergegeben werden. Auf diese Weise ist es möglich, den Zustand der Geräte sowie die Bedingungen im Schaltschrank jederzeit genau zu überwachen. So wird eine wichtige Voraussetzung für zustandsbasierte oder vorausschauende Wartungsvorgänge geschaffen, die kostspielige Produktionsausfälle verhindern können.
Die zweite große Besonderheit der neuen Klimageräte ist ihr enorm hoher Wirkungsgrad. Dank der Mikrokanal-Wärmetauscher und des Rotationsverdichters benötigen die Kühleinheiten rund 40 Prozent weniger Kältemittelgas als frühere Modelle – bei uneingeschränkter Leistungsfähigkeit. Selbst bei Umgebungstemperaturen von bis zu 55° C stellen die Geräte noch sicher, dass im Schaltschrank optimale Wärme- und Feuchtigkeitsbedingungen herrschen. Außerdem sind die ClimaSys Kühleinheiten etwa 30 Prozent kleiner und leichter als das Vorgängermodell. Die 2-kW-Einheit wiegt beispielsweise lediglich 40 kg. Für ein Plus an Nachhaltigkeit sorgen zudem die plastikfreien Verpackungen aus bis zu 80 Prozent recyceltem Karton sowie die rein digitalen Bedienungsanleitungen.
Konfigurationstool jetzt in SEE Electrical integriert
Für die Planung sämtlicher Klimageräte von Schneider Electric kommt üblicherweise die Anwendung ProClima zum Einsatz. Dieses Programm ist ab sofort als Standard-Wärmeberechnung voll in die Elektroprojektierungssoftware SEE Electrical integriert, was die Planung weiter vereinfacht. So können Kühlgeräte und andere Wärmemanagement-Lösungen jetzt direkt im Tool ausgelegt werden – selbstverständlich normkonform. Da alle Produktdaten bereits in der Software hinterlegt sind, lässt sich die Stückliste automatisch erstellen.
Weitere Informationen über die ClimaSys Kühleinheiten finden Sie hier.