Tech-Konzern Schneider Electric hat unter dem Namen Lexium 38i neue Schritt- und Servomotoren entwickelt, bei denen sich Antriebselektronik und Motor in einer besonders kompakten Bauform präsentieren. Die dadurch sehr platzsparenden integrierten Antriebe zeichnen sich durch eine hohe Leistungsdichte aus und sind mit einer Leistung von 230 W bis 1,2 kW für nahezu alle Anwendungsfälle – insbesondere für Präzisionsaufgaben – geeignet. Die Versorgung erfolgt mit nominal 48 VDC, was die Installationsanforderungen vereinfacht. Neben der hohen Energieeffizienz verfügen die Lexium 38i Antriebe ab Werk über verfügbare Sicherheitsfunktionen und moderne IoT-Konnektivität. Darüber hinaus lassen sich die neuen Lösungen nahtlos und skalierbar in unterschiedliche Steuerungssysteme integrieren.
Da alle Funktionen in einem kompakten Gehäuse untergebracht sind, reduziert sich die Anzahl der Geräte im Schaltschrank und der Aufwand für Inbetriebnahme und Wartung erheblich. Die Statusanzeige in Form eines LED-Rings ermöglicht eine gute Sichtbarkeit aus jeder Perspektive. Als Teil des Modicon Motion Portfolios gehören die Lexium 38i Motoren zu einer neuen Generation von Hochleistungslösungen, mit denen Schneider Electric aktuell sein umfassendes Angebot für die industrielle Automatisierung erweitert. Ein neues dezentrales I/O-System sowie der Motion Controller Modicon M660 sind weitere Neuheiten, die in diesem Zusammenhang vorgestellt werden.
Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick
- Maßgeschneiderte Antriebstechnik: Die Lexium 38i Motoren kommen nicht von der Stange. Sie werden im baden-württembergischen Lahr gefertigt und bieten eine Vielzahl flexibler und skalierbarer Konfigurationsmöglichkeiten, um unterschiedliche Maschinenanforderungen zu erfüllen. Dies eröffnet mehr Möglichkeiten für die Integration spezifischer Funktionen und bietet ein hohes Maß an ingenieurtechnischer Freiheit.
- Klein, aber leistungsstark: Trotz kleiner Bauform bietet Lexium 38i eine rund 20 Prozent höhere Leistungsdichte als vergleichbare Produkte.
- Optimierte Integration, Inbetriebnahme und Wartung: Dank standardisierter Schnittstellen und kompakter Bauform lassen sich die Lexium 38i-Motoren schnell und einfach installieren. Zusätzlich ermöglicht die Statusanzeige in Form eines LED-Rings eine gute Sichtbarkeit aus jeder Perspektive.