Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Nachhaltige Gehäuse für den maßgeschneiderten Schaltanlagenbau

Die nächste Generation der PanelSeT SFN Stahlschrankgehäuse von Universal Enclosures besteht zu 50 Prozent aus dekarbonisiertem Stahl.

Tech-Konzern Schneider Electric aktualisiert sein Portfolio an Schaltanlagen-Gehäusen. Um heutige Nachhaltigkeitsanforderungen zu erfüllen, werden die neuen bodenstehenden Stahlgehäuse PanelSeT SFN von Tochterunternehmen Universal Enclosures aus 50 Prozent dekarbonisiertem Stahl hergestellt. Modular aufgebaut, können sie individuell an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden und sind auch als Bausatz erhältlich, was Platz im Lager spart. Geeignet sind die Schränke für Energieverteilungen, Motormanagement-Hardware oder die Steuerung von Automatisierungstechnik. Als mögliche Einsatzbereiche kommen industrielle Umgebungen, Solarstromparks, elektrische Verteilnetze, Transport-, Wasser- und Abwasserinfrastrukturen in Frage.

Modularer Aufbau ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen

Da die Gehäuse sowohl in der vormontierten Version als auch in der Bausatz-Variante individuell anpassbar sind, eignen sie sich ideal für den Bau maßgeschneiderter Schaltanlagen. Ihre modulare Bauweise macht bis zu 600 Kombinationen der in 60 verschiedenen Abmessungen verfügbaren Elemente möglich. Tür- und Wandmodule können dabei dank des symmetrischen Aufbaus frei ausgetauscht werden. Spezielle Seitenwände für Eckschränke sind somit nicht nötig. Da sich PanelSeT SFN nahtlos in Anlagen integrieren lässt, die das Vorgängermodell Spacial SF verwenden, ist in solchen Fällen auch eine Nachrüstung unkompliziert möglich.

Und auch für Großhändler und Schaltschrankbauer ergeben sich mit dem neuen Gehäusemodell einige Vorteile. Denn die Ausführung als Bausatz spart bis zu 80 Prozent des Lagerplatzes. Gleichzeitig erleichtert eine schnell zu befestigende Montageplatte den Auf- und Abbau des Schaltschranks, der nun durch eine einzelne Fachkraft erfolgen kann. Kompromisse bei der Stabilität gibt es dabei keine: Das patentierte verschraubte Rahmendesign hält einer statischen Belastung von bis zu 1500 kg stand.

Effizient und umweltfreundlich

Wie es für Schneider Electric typisch ist, stand bei der Entwicklung der neuen Gehäuse auch die Nachhaltigkeit im Fokus. So besteht PanelSeT SFN zu 50 Prozent aus dekarbonisiertem Stahl, der mit erneuerbarer Energie erzeugt wurde. Gefertigt wird er in Frankreich, was beim Einsatz in Deutschland und Österreich kurze Transportwege gewährleistet. Das reduziert den CO2-Fußabdruck des Schranks um etwa ein Drittel im Vergleich zum Vorgängermodell. Zudem besteht die Verpackung zu mindestens 70 Prozent aus recyceltem Karton.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztopic

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.
Pressemitteilung anzeigen (pdf, 185 kb) Öffnet in neuem Fenster.
Diese Seite teilen:

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.