Schneider Electric, weltweit führender Anbieter von digitalen Lösungen für Energiemanagement und Automatisierung, präsentiert auf der SPS 2024 mit dem Modicon Edge I/O NTS ein neues und innovatives Ein-/Ausgabesystem (I/O) zur Datenaggregation.
Als dezentrales IP20-I/O-System ist Modicon Edge darauf ausgelegt, die heutigen Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen mit einer einzigen I/O-Serie zu erfüllen. Dazu gehören Anwendungen im Maschinenbau, bei Systemintegratoren, in der diskreten Fertigung sowie der Prozessindustrie. Auch das Spektrum der abgedeckten Branchen ist breit gefächert und reicht vom Maschinenbau über die Verpackungsindustrie und Lebensmittel bis hin zu kritischen Infrastrukturen, Rechenzentren oder Energie und Chemie. Gleichzeitig wurden Technologien und Funktionen integriert, die das System zu einer höchst zukunftsfähigen Lösung machen.
Das Modicon Edge I/O NTS überzeugt durch seine Robustheit in Bezug auf Temperatur, Erschütterung sowie elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und zeichnet sich durch seinen geringen Platzbedarf bei leichter Bedienung aus. Durch den integrierten Webserver ist eine einfache Inbetriebnahme gewährleistet, und das kompakte Design erleichtert die Integration in bestehende Systeme.
Mit offenen Ethernet-Protokollen für eine bestmögliche Konnektivität mit einer Vielzahl von Geräten und Architekturen integriert Modicon Edge I/O NTS Datenintelligenz in neueste Technologien, um in Zukunft eine noch höhere Leistung, Verfügbarkeit und Cybersicherheit zu ermöglichen. Die interne Kommunikation im Backbone des Edge I/O NTS basiert bereits auf OPC UA-Technologie, die eine sichere Kommunikation und Interoperabilität zwischen verschiedenen Ethernet-Protokollen ermöglicht, jedoch derzeit noch nicht nach außen sichtbar ist. Dies gilt ebenso für Aspekte der Cybersecurity und die Anbindung an die neuen Motion-Steuerungen. Diese Funktionen sind vorbereitet und werden in zukünftigen Entwicklungsstufen verfügbar sein, was das System zu einer sehr zukunftssicheren Lösung macht.
Mit dem Modicon Edge I/O NTS setzt Schneider Electric neue Maßstäbe für vernetzte Produkte, die den Anforderungen von Industrie 4.0 und dem Industrial Internet of Things (IIoT) gerecht werden.
Vorteile für Maschinenbauer, Systemintegratoren und Endanwender in der Industrie
- Zeitersparnis: Adaptive Werkzeuge, vereinfachte Konstruktion und Verdrahtung sorgen für eine schnellere Inbetriebnahme neuer Maschinen und Prozesse und damit für eine kürzere Time-to-Market.
- Nachhaltige Betriebseffizienz: Geringere Kosten, kürzere MTTR (Mean Time to Repair) und weniger Ausfallzeiten durch robustes Systemdesign mit umweltfreundlichen Optionen, Hot-Swap-Fähigkeit und integrierten Diagnosefunktionen.
- Höhere Flexibilität: Nutzer können I/O-Inseln flexibel an ihre Anforderungen anpassen und das kompakte Systemdesign optimal nutzen. Mehr I/O-Module und Funktionen auf kleinerem Raum ermöglichen eine platzsparende und skalierbare Lösung.
- Vorbereitung auf die datengesteuerte Industrie der Zukunft: Sicherer Zugang zu Daten und sichere Datenintegration, damit Endnutzer ihre Effizienz, Flexibilität, Nachhaltigkeit und Rentabilität optimieren können.
Hergestellt wird Modicon Edge I/O NTS in einem Werk, das vom Weltwirtschaftsforum (WEF) als Industrie 4.0-Leuchtturm ausgezeichnet wurde. Die Produktionslinien sind vollständig automatisiert, was sowohl die Qualität als auch die Rückverfolgbarkeit verbessert und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck der Produktion verringert.
"Edge I/O NTS bietet unseren Kunden nicht nur eine starke Auswahl an Ein- und Ausgangsmodulen (I/O-Katalog) zur Optimierung ihrer Automatisierungslösungen, sondern macht sie auch fit für die Zukunft", sagt Ali Haj Fraj, Senior Vice President Digital Factory bei Schneider Electric. "Kunden sind damit besser auf die fortschreitende Digitalisierung vorbereitet und können ein effizientes und transparentes Datenmanagement realisieren, um den Anforderungen von Industrie 4.0 gerecht zu werden."