Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Neue und bessere Optionen beim Blitz- und Überspannungsschutz

Schneider Electric präsentiert neue Kombi- und Überspannungsableiter für einen effektiven Gebäudeschutz

Tech-Konzern Schneider Electric bringt fünf neue Produkte für einen umfassenden Blitz- und Überspannungsschutz auf den Markt. Es handelt sich dabei um drei neue Konbiableiter (Typ 1 und Typ 2) sowie zwei neue Überspannungsableiter (Typ 2 und Typ 3).

Die neuen Schutzeinrichtungen zeichnen sich durch Ihr hohes Ableitvermögen bei direkten und indirekten Blitzereignissen aus. Aus diesem Grund sind sie überaus langlebig und können auch bei hohen prospektiven Kurzschlussströmen eingesetzt werden. Zudem ermöglicht ihr modularer Aufbau effektive, zeit- und kostengünstige Installations- und Wartungsprozesse: Zu verdanken ist dies einfach austauschbaren Schutzmodulen. Diese verringern den Arbeitsaufwand des Elektroinstallateurs deutlich und sorgen für eine nachhaltige und schnelle Wartung, ohne das gesamte Gerät austauschen zu müssen. Der integrierte Fernmeldekontakt sowie optische Funktions- und Defektanzeigen kommunizieren jederzeit Informationen über Status und Zustand der Geräte. Die Produkte der Acti9 iPRD1-Serie sind zudem VDE-zertifiziert.

Die Geräte im Detail: Acti9 iPRD1-Kombiableiter

Der Basis-Kombiableiter Acti9 iPRD1 25r bietet neben dem Schutz vor direkten Auswirkungen durch Blitzströme auch einen effektiven Schutz gegen sekundäre Blitzwirkungen. Er wird vornehmlich in Hauptverteilungen genutzt und ist für Gebäude mit Blitzschutzsystemen der Klasse I bis IV geeignet. Für Anwendungen mit begrenztem Platz eignet sich der Kombiableiter Acti9 iPRD1 C25r in kompakter Baugröße, welcher nur eine Teilungseinheit je Schutzpfad benötigt, was einer Platzersparnis von 50 Prozent gegenüber den Basis-Kombiableitern entspricht.

Der Kombiableiter Acti9 iPRD1 F25r mit integrierter Ableitervorsicherung schützt Anlagen effektiv gegen direkte Wirkungen sowie zusätzlich gegen indirekte Wirkungen von Blitzströmen, die Vorsicherung schützt den Ableiter selbst vor Schäden. Da keine zusätzliche Ableitervorsicherung erforderlich ist, profitieren Elektrohandwerker durch geringere Anschlusslängen und einen reduzierten Verdrahtungsaufwand von erleichterten Arbeitsprozessen. Der Kombiableiter mit integrierter Ableitervorsicherung eignet sich besonders für Schaltanlagen mit hohen prospektiven Kurzschlussströmen. Durch seine geringere Bauhöhe spart er zudem wertvollen Platz im Schaltschrank.

Überspannungsableiter Acti9 und Resi9 iPRD

Die beiden neuen Überspannungsableiter Typ 2 und Typ 3 – Acti9 iPRD F40r mit integrierter Ableitervorsicherung und das kompakte Gerät Resi9 iPRD C40r für den Wohnbau – verfügen neben dem Schutz gegen Überspannungen, welche durch die indirekten Wirkungen von Blitzströmen verursacht werden, zusätzlich über einen Endgeräteschutz. Die Variante F40r mit integrierter Ableitervorsicherung eignet sich für den Einsatz in industriellen Anlagen, in denen nicht mit den Wirkungen von Blitzteilströmen zu rechnen ist. Die Kompaktvariante C40r kommt vornehmlich in Ein- oder Mehrfamilienhäusern zum Einsatz und spart durch ihre Größe von lediglich zwei Teilungseinheiten (ein Schutzmodul schützt zwei Pfade) wertvollen Platz in Unterverteilungen.

Weitere Informationen zu den neuen Produkten finden Sie hier.

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztopic

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.
Pressemitteilung anzeigen (pdf, 185 kb) Öffnet in neuem Fenster.
Diese Seite teilen:

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.