Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Produktivitätsschub in der Fertigung: Neuer ultrakompakter Hochgeschwindigkeitsroboter Lexium Scara von Schneider Electric

  • Multi Carrier, Cobot und jetzt auch Scara Roboter. Tech-Konzern Schneider Electric erweitert sein Robotik-Sortiment um einen besonders kompakten und leistungsstarken Gelenkarmroboter, bei dem Steuerung und Servoantriebe integriert sind.

Schneider Electric erweitert sein Lösungsportfolio für die Industrieautomation um den neuen und äußerst kompakten Hochgeschwindigkeitsroboter Lexium Scara (Selective Compliance Assembly Robot Arm). Der Lexium Scara ist ein horizontaler Gelenkarmroboter, der aufgrund seiner schnellen und präzisen Bewegungen sowie seiner kompakten Bauweise in vielen unterschiedlichen Branchen und Anwendungsszenarien eingesetzt werden kann. Beispiele sind die Batterieherstellung, die Elektronikindustrie oder die Lagerung und Verpackung von Konsumgütern. Typische Anwendungen sind Fertigungs- und Montageprozesse, das Be- und Entladen von Maschinen, Pick-and-Place-Aufgaben, Verpackungsvorgänge oder die Materialhandhabung. Zu den Besonderheiten des neuen Roboters zählt, dass Antriebe und Elektronik bereits direkt im Robotergehäuse integriert sind. Damit benötigt er rund 40 Prozent weniger Platz als vergleichbare Scara-Roboter. Hinzu kommt, dass das Modell von Schneider Electric einen um circa 40 Prozent längeren Z-Hub aufweist als vergleichbare Modelle. In Verbindung mit dem maximalen Radius des Roboterarms von 700mm steht damit ein weitläufiger Arbeitsbereich zur Verfügung.

Als neuster Zuwachs des Robotik-Portfolios von Schneider Electric ist Lexium Scara auch in die Simulationssoftware EcoStruxure Machine Expert Twin integriert. Mit dieser Software ist es möglich, einen digitalen Zwilling von Maschinen und ganzen Anlagen zu erstellen, mit dessen Hilfe auch der Einsatz des neuen Roboters detailliert getestet und virtuell optimiert werden kann. So lassen sich Investitions- und Betriebskosten senken, Probleme bei der Projektplanung und Inbetriebnahme vermeiden und Budgetüberschreitungen ausschließen.

Die Haupteigenschaften im Überblick

  • Einfache und kompakte All-in-One-Lösung: Mit seinen integrierten Motoren, inklusive Servoreglern sowie der integrierten Steuerung vereinfacht der Lexium Scara die Installation, reduziert den Verkabelungsaufwand und benötigt nur wenig Platz. Kurze Kabelwege verbessern Latenzzeiten und Leistungsfähigkeit. Mithilfe von vorgefertigten Robotik-Funktionsbausteinen von Schneider Electric lässt er sich zudem vergleichsweise einfach in die unterschiedlichsten Anlagen integrieren, so dass ein Bediener die notwendigen Einstellungen ohne großen Aufwand selbst vornehmen kann.
  • Geringer Platzbedarf: Da die gesamte Elektronik bereits im Gehäuse integriert ist, beansprucht der kompakte Roboter nur ein Minimum an meist wertvoller Boden- und Montagefläche. Auch wird deutlich weniger Platz im Schaltschrank benötigt. Dies führt zu erheblichen Kosteneinsparungen, da der Roboter flexibel in bestehende Produktionslinien integriert werden kann und weniger Platz für zusätzliche Infrastruktur benötigt. Abstriche bei Geschwindigkeit oder Präzision müssen aufgrund der kompakten Bauform aber nicht gemacht werden.
  • Nahtlose Integration in Steuerungssysteme und einfache Koordination von Multi-Roboter-Systemen: Der Lexium Scara-Roboter lässt sich nahtlos in zentrale Steuerungssysteme integrieren, die intelligente Automatisierungslösungen für verschiedene Robotertypen wie Delta-, kartesische und Scara-Roboter sowie hochpräzise Motoren und fortschrittliche Steuerungsalgorithmen kombinieren. Diese Integration ermöglicht ein exaktes Tracking der Roboterbewegungen und vereinfacht die Koordination mehrerer Roboter in einem System. Dank Echtzeitfeldbus lassen sich auch synchrone Bewegungsabläufe unkompliziert realisieren.
  • Maximaler Arbeitsbereich auf kleinstem Raum: Der Lexium Scara bietet einen der größten Arbeitsbereiche seiner Klasse, mit einem etwa 40% längeren Z-Hub als vergleichbare Produkte. Gleichzeitig benötigt er rund 40% weniger Platz als andere Scara-Roboter auf dem Markt. Dank des längeren Z-Hubs verfügt der Roboter über eine größere vertikale Reichweite. Dies ist besonders dann nützlich, wenn der Roboter Aufgaben in verschiedenen Höhen ausführen muss, wie z.B. das Stapeln von Gegenständen oder das Arbeiten an unterschiedlichen Ebenen einer Produktionslinie.
  • Digitaler Zwilling: Ein wesentlicher Bestandteil der Lösung ist, dass sie in die Simulationssoftware EcoStruxure Machine Expert Twin integriert ist. Damit lässt sich ein digitaler Zwilling von Maschine oder gesamter Anlage erstellen, mit dem der Einsatz des Roboters bereits vor der realen Inbetriebnahme virtuell geplant, getestet und optimiert werden kann. Dies hilft, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben, was die Implementierung einfacher und kostengünstiger macht.
  • Einfaches Upgrade auf IP65: Mit speziellen Zubehörkits lässt sich der Lexium Scara problemlos auf die Schutzart IP65 aufrüsten. Dank dieser Flexibilität kann der Roboter einfach, schnell und kostengünstig an unterschiedliche Arbeitsbedingungen angepasst werden, ohne dass eine separate IP65-Version davon gekauft werden muss.
  • Integration in ein leistungsfähiges Ökosystem: Die hohe Leistungsfähigkeit des Lexium Scara – wie auch aller anderen Lexium-Roboter – wird von Schneider Electric durch ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Serviceleistungen zur Reduzierung von Ausfallzeiten und Steigerung der Produktivität sichergestellt. Das Angebot umfasst vorbeugende Wartung, Vor-Ort-Support, technische Fernwartung, Ersatzteilmanagement, Garantieverlängerungen und Schulungsprogramme. Zudem stehen dem Kunden weltweit qualifizierte Servicetechniker und Ersatzteile zur Verfügung, wann und wo immer er sie benötigt.

Weitere Informationen (in englischer Sprache)

•           Blog: Precision Redefined: Empowering Manufacturing with Integrated SCARA Robotics

•           Integrated Robotic Solutions

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztrust

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.
Pressemitteilung anzeigen (pdf, 185 kb) Öffnet in neuem Fenster.
Diese Seite teilen:

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.