Schneider Electric, der Marktführer im Bereich der digitalen Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, stellt seine neueste Lösung für Micro-Datacenter (MDC) vor. Die 19“-Gehäuse mit 42 HE aus der EcoStruxure R-Serie sind für mittlere Leistungsdichten ausgelegt und ab sofort verfügbar. Mit den robusten Micro-Datacenter-Lösungen bietet Schneider Electric IT-Betreibern eine leicht integrierbare, schlüsselfertige MDC-Lösung für die Bereitstellung von IT-Anwendungen innerhalb industrieller Umgebungen. Die R-Serie verfügt über eine hohe Traglast sowie robuste Industrierollen, die für einen einfachen Transport bei der Aufstellung sorgen.
Die Nachfrage nach Edge-Computing-Lösungen wächst rasant. Das neue 42-HE-Medium-Density-Gehäuse erfüllt die hohen Anforderungen von IT-Experten und IT-Lösungsanbietern gleich in dreifacher Hinsicht:
- NEMA-12/IP54-Gehäuse mit versiegeltem Design: Widerstandsfähiges und sicheres Gehäuse-System für lokale IT-Installationen innerhalb von Industrie-4.0-Umgebungen bietet Schutz vor Staub und Feuchtigkei
- Einfache Bereitstellung: Integrierte Stromversorgung, Kühlung, physikalische Sicherheit und Remote-Managementoptionen sorgen für eine schnelle Lieferung und Installation sowie für hohe Skalierbarkeit.
- Erhöhte Transparenz: Verfügt über ein APC Smart-UPS USV-System, das Systemüberwachung mit hoher Transparenz kombiniert. Die Remote-Überwachungsmöglichkeiten lassen sich zur Leistungsoptimierung nutzen oder um datengestützte Empfehlungen zu erhalten.
„Industrielle Umgebungen sind nicht ohne Weiteres für das Betreiben von Edge-Computing-Installationen optimiert, es gibt aber einen hohen Bedarf an IT-Systemen in der Edge", sagt Jean-Baptiste Plagne, Vice President Offer Management, Rack & Edge Systems, Energy Management, Schneider Electric. „Unsere Lösung ist dank einer maximalen Traglast von 905 Kilogramm ideal für die Aufnahme von schweren IT-Geräten, die in einer industriellen Umgebung betrieben werden sollen. Sie bietet das passende Gehäuse inklusive physikalischer Sicherheit, Kühlung und unterbrechungsfreier Stromversorgung. Die R-Serie verfügt damit über die optimalen Eigenschaften für den Einsatz von IT-Anlagen innerhalb industrieller Umgebungen."
Das EcoStruxure Micro-Datacenter-Gehäuse aus der R-Serie ist ab sofort in ganz Europa erhältlich. Die MDC-Gehäuse können ab sofort über regionale IT-Partner oder direkt bei Schneider Electric erworben werden.