Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Schneider Electric erweitert mit Wiser Home sein Smart Home Portfolio

Wiser Home ist die modulare Lösung zur Steuerung von Energie, Heizung, Jalousien, Licht und Sicherheit. Nutzer profitieren von wirksamen Einsparungsmöglichkeiten und einem nachhaltigeren Zuhause, Fachleute wiederum von einer einfachen und zeitsparenden Installation. Eine Schulung zum zertifizierten Wiser Partner bereitet Profis optimal für den Verkauf und die Installation des Wiser Smart Home Systems vor.

Mit Wiser Home bringt Schneider Electric, weltweit führend in der digitalen Transformation von Energiemanagement und Automatisierung die zweite Generation der modularen Wiser Lösung für die Wohngebäudesteuerung auf den Markt. Mit dem umfangreichen Produktportfolio und der Wiser Home App können Smart Home-Funktionen komfortabel und effizient überwacht und gesteuert sowie der individuelle Energieverbrauch optimiert werden.

Das moderne Zuhause bietet heute nicht mehr nur individuellen Wohn- und Arbeitskomfort sowie höhere Sicherheit denn je, sondern legt den Fokus zunehmend auch auf Effizienz und die Einsparung kostbarer Energieressourcen. Mit intelligenten Sensoren, smarten Steckdosen, Zwischensteckern, Schalterlösungen, Funktastern und einer kompletten Heizungssteuerung bietet Wiser Home eine skalierbare und modulare Lösung, die sich flexibel an die Bedürfnisse anpasst und jederzeit erweiterbar ist. Nutzer können die Steuerung von Heizung, Energie und Licht ganz nach Bedarf in ihr Heimnetzwerk integrieren. Zentral gesteuert über die Wiser Home App, reduziert Wiser Home den Energieverbrauch und spart bares Geld.

Ein System mit unzähligen Möglichkeiten

Die drahtlosen Wiser Produkte sind im Zigbee-Modus intuitiv per Tastschalter, Smartphone, Tablet oder Sprache steuerbar. Neben der direkten Steuerung von Smart Home-Funktionen lassen sich Zeitpläne und Automatisierungen komfortabel nutzen. Auch die Integration sogenannter Momente ist unkompliziert möglich. Darüber hinaus sind auch bereits bestehende PlusLink-Installationen „smart home ready“ und können einfach in das Wiser System integriert werden.

Die Installation von Wiser Home lässt sich sowohl bei Neubauten als auch im Zuge von Umbauten oder Renovierungen unkompliziert und zeitsparend umsetzen. Die Wiser Home App begleitet den Nutzer von der Einrichtung über die Inbetriebnahme bis hin zur täglichen Steuerung des Systems. Für den Installateur bietet die eSetup App zusätzlich Funktionen wie die offline Firmwareaktualisierung, eine Projektdokumentation und die Möglichkeit, einzelne Installationen zu duplizieren.

Schneider Electric schult Elektroinstallateure zum Wiser zertifizierten Partner

Elektroinstallateure profitieren von der Möglichkeit, zertifizierter Partner für Wiser zu werden. Zertifizierte Partner werden Teil eines Netzwerks ausgewählter Installateure, die auf der Merten-Website aufgelistet werden. So können an Wiser interessierte Konsumenten einfach und unkompliziert einen zertifizierten Partner in ihrer Nähe finden.

Der Weg zum Wiser zertifizierten Partner ist denkbar einfach: Nach der Registrierung im mySchneider Portal haben Kunden die Möglichkeit, im Rahmen des Schulungsangebots von Schneider Electric an Live-Trainings teilnehmen oder in einer Kofferschulung durch einen Vertriebsmitarbeiter direkt im Unternehmen geschult zu werden. Die Teilnahme an Onlinetrainings ist ebenfalls möglich. Diese sind rund um die Uhr verfügbar und zertifizieren Elektroinstallateure in knapp 60 Minuten zum Wiser Partner. Neben einem kostenlosen Wiser Hub und dem Zugang zum Wiser Planungstool, mit dem Installateure ganz einfach und schnell Wiser Pakete für ihre Kunden zusammenstellen können, gibt es Sonderrabatte, etwa beim Erwerb eines Musterkoffers. Zudem erhalten zertifizierte Partner Zugang zu digitalen Partnerevents und werden als erstes über Wiser Produktneuheiten informiert. All dies bietet die besten Voraussetzungen, um auf Kundenanforderungen rund um das Thema Smart Home reagieren zu können.

Weitere Informationen zum Wiser Home Produktportfolio können hier eingesehen werden. Informationen über die Schulung zum Wiser zertifizierten Partner gibt es hier.

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztopic

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.
Pressemitteilung anzeigen (pdf, 185 kb) Öffnet in neuem Fenster.
Diese Seite teilen:

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.