Ob Großbaustelle oder Kleinreparatur – mit insgesamt fünf verschiedenen Ausführungen der Arbeitsleuchten bietet der Tech-Konzern Schneider Electric für jede Anforderung das passende Modell. So gehören künftig LED-Strahler mit 18 W, 35 W, 55 W und 75 W sowie ein Akku-Modell mit einer Leistung von 35 W zum Sortiment. Alle Fabrikate verfügen über die neuste LED-Technologie, die das Risiko einer Hitzeentwicklung und somit von Bränden deutlich reduziert. Mit einer Laufzeit von bis zu 50.000 Stunden, was einer Betriebsdauer von beinahe sechs Jahren entspricht, sind die Arbeitsleuchten zudem besonders langlebig. Dimmbar in fünf Stufen lassen sich Bauprojekte mit blendfreiem Tageslicht gleichmäßig und bedarfsgerecht ausleuchten. Mit 110 Lumen pro Watt leuchten die LED-Leuchten dabei besonders energieeffizient und stromsparend.
Wie bereits die Vorgängermodelle sind auch die Neuauflagen der Lampen besonders strapazierfähig und somit auf die Anforderungen einer Baustelle ausgerichtet. Ein robustes Gehäuse sowie ein stoßabsorbierender Gummirand garantieren je nach Ausführung einen Schutzgrad von IP65 bzw. IP54. Die hohe Temperaturresistenz der Leuchten erlaubt zudem den ganzjährigen Gebrauch drinnen und draußen.
Ein im Lieferumfang enthaltenes Gummiband ermöglicht eine flexible Befestigung und Ausrichtung der Arbeitsleuchte. Das nutzerfreundliche Design sowie die kompakte Bauweise sorgen außerdem für einen einfachen Transport und Aufbau. Die Arbeitsleuchten verfügen zudem über praktische Steckdosen auf der Rückseite (außer 18W und 35W Akku Version). Eine USB-Steckdose beispielsweise für den Anschluss eines Smartphones ist ebenfalls vorhanden (außer 18W Version). Darüber hinaus sind alle Modelle mit einem praktischen Kabelmanagement ausgestattet.
Weitere Informationen zu den neuen LED-Arbeitsleuchten finden Sie hier.