Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Update für die Netzberechnung und Kommunikationsarchitektur

Mit der Erweiterung von Caneco BT SE und der Einführung von EcoStruxure Architecture Builder erleichtert Schneider Electric die Elektroplanung im Gebäudebereich.

Schneider Electric baut sein Softwareportfolio für Elektroplanung im Gebäudebereich aus. Um die Planungsprozesse in der Niederspannungsverteilung zu erleichtern, wurde der Funktionsumfang der Netzberechnungssoftware Caneco BT SE erweitert. Neben erweiterten Anbindungen an spezielle Konfiguratoren stehen nun auch länderspezifische Versionen für normenkonformes Arbeiten zur Verfügung. Mit dem EcoStruxure Architecture Builder gibt es darüber hinaus eine neue Softwarelösung, mit der sich die Kommunikation intelligenter Geräte in der Niederspannungsverteilung vereinfacht planen lässt.

Update bringt mehr Funktionen für die Netzberechnung

Mit marktführenden Softwarelösungen wie der herstellerneutralen Netzberechnungssoftware Caneco BT ist die Schneider Electric Tochter ETAP (vormals ALPI & IGE-XAO) branchenweit bekannt. Schneider Electric bietet mit Caneco BT SE auch eine eigene Edition dieser Software an, die nun bereits ihr fünftes Update erhalten hat. Dank der Kompatibilität zwischen ETAP und den Softwarelösungen von Schneider Electric ist die Übergabe von technischen Daten eines BIM-Projekts aus Revit leicht möglich, während weitere Schnittstellen einen erfolgreichen Arbeitsprozess abrunden.

Aufgrund unterschiedlicher länderspezifischer Anforderungen im deutschsprachigen Raum, ist Caneco BT SE zudem ab sofort in zwei Versionen verfügbar. Die Version für Deutschland und Österreich ermöglicht neben der normgerechten Netzberechnungsplanung nach VDE nun auch die Berechnung gemäß OEV (E 8101 2019).

Erweiterte Anbindung an Konfiguratoren

Darüber hinaus wurden die Exportmöglichkeiten des Netzberechnungstools erweitert, um die Datenübertragung an spezielle Konfiguratoren zur Planung von Niederspannungsschaltanlagen oder Softwarelösungen wie SEE Electrical zu erleichtern. Dies reduziert nicht nur den Arbeitsaufwand für Schaltanlagenbauer sondern verringert auch die Fehleranfälligkeit. Neben der bereits bestehenden Anbindung an den Schaltanlagenkonfigurator ecorealP wurde eine neue Schnittstelle zu ecorealV geschaffen. Dieser Konfigurator ermöglicht eine Schaltanlagenplanung mit dem Vamocon-System des Kooperationspartners Sedotec. Auf Basis der Netzberechnung von Caneco BT SE können mit ecorealV normgerechte Schaltanlagen geplant und dank einer eigenen Schnittstelle leicht in den Konfigurator von Sedotec importiert werden, wo die Dimensionierung der Schaltanlage erfolgt.

Schneider Electric arbeitet kontinuierlich daran, Planungsprozesse für den Wohnbau sukzessive zu verknüpfen. So wurde beispielsweise eine neue Austauschmöglichkeit zwischen SEE Electrical Building, einem Softwaretool für die Raumplanung und Erstellung von 1-poligen-Stromlaufplänen, und der Zählerplatz-App ecorealZP geschaffen, die den Konfigurationsimport für Elektriker deutlich vereinfacht.

Sämtliche Tools können über die mySchneider App heruntergeladen werden, wo auch alle wichtigen Informationen hinterlegt sind.

Kommunikationsarchitektur für Gebäude und Industrie

Sind am Ende einer Netzberechnung alle erforderlichen Grundschalter ermittelt, lässt sich mithilfe des neuen EcoStruxure Architecture Builder die Kommunikation dieser Komponenten besonders leicht realisieren. Das Softwaretool – als online-basierte Version oder auch als Desktopinstallation erhältlich – vereinfacht die Planung von Messstellenkonzepten und damit auch die Angebotserstellung erheblich. Vom Gebäudebereich bis hin zur Industrie können mit dieser Lösung Kommunikationstopologien gezeichnet und darauf aufbauend Stücklisten sowie Reports erstellt werden.

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztrust

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.
Pressemitteilung anzeigen (pdf, 185 kb) Öffnet in neuem Fenster.
Diese Seite teilen:

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.