Schneider Electric hat die Microgrid-Lösung Villaya Flex auf dem „Alliance for Rural Electrification Energy Access Investment Forum 2024“ vorgestellt. Das Forum fand vom 21. bis 23. Mai in Lagos (Nigeria) statt und brachte Vertreter des privaten Sektors und öffentliche Institutionen zusammen, um Maßnahmen zur Verbesserung des Energiezugangs, insbesondere in Subsahara-Afrika, zu diskutieren. Wie dringlich diese Herausforderung ist, zeigt eine Schätzung der Internationalen Energieagentur. Danach leben weltweit etwa 756 Millionen Menschen ohne Strom – mehr als 600 Millionen davon südlich der Sahara – mit gravierenden Folgen für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung in den betroffenen Regionen. Die Sicherung des Zugangs zu regenerativ erzeugter und bezahlbarer Energie ist daher auch eines der zentralen Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung.
Microgrid-Lösungen wie Villaya Flex sind besonders geeignet, um in Regionen ohne funktionierendes Stromnetz einen sicheren Zugang zu sauberer Energie zu gewährleisten. Villaya Flex ist die erste komplette und sofort einsatzbereite Microgrid-Lösung, die speziell für diesen Zweck entwickelt wurde. Microgrids sind lokal arbeitende Energiesysteme, die aus mehreren Energiequellen, Speichern und Verbrauchern bestehen können. Damit sind Microgrids in der Lage, die Stromversorgung in einem lokalen Netz unabhängig von einer Netzanbindung sicherzustellen. Dies fördert die Nutzung lokal erzeugter, erneuerbarer Energie und reduziert die Umweltbelastung durch den Wegfall von Generatoren. Entwickelt wurde Villaya Flex speziell für Kommunen, um diese beim Übergang zu einer CO2-freien und unabhängigen Energieversorgung zu unterstützen und gleichzeitig das Problem des fehlenden Zugangs zu Energie zu lösen. Mit Villaya Flex erweitert Schneider Electric sein Portfolio an Produkten und Lösungen, die dazu beitragen, das UN-Ziel des universellen Zugangs zu Energie bis 2030 zu erreichen. Die Lösung ist leicht zu beschaffen und anzupassen, einfach zu bedienen und zu warten.
Komponenten der Lösung:
All-in-one-Hybrid-Stromwandlereinheit: 50/100 kVA bidirektionale hybride Stromwandlereinheit.
Batteriespeicher: Speicherung der Vor-Ort erzeugten Energie sorgt für Ausfallsicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz.
Energie-Kontrollzentrum: Ein zentrales Bedienfeld zur Verwaltung mehrerer Energiequellen in einem intelligenten Energiemanagementsystem.
Moderne, sichere und benutzerfreundliche digitale Überwachungsplattformen:
EcoStruxure™ Microgrid Advisor (Energy Production Management)
EcoStruxure™ Energy Access Expert (Demand Side Management)
EcoStruxure™ Microgrid Build (System Design Simplification)
Weitere Initiativen von Schneider auf dem Alliance for Rural Electrification Energy Access Investment Forum
Neben der neuen Microgrid-Lösung präsentierte Schneider Electric auf dem Forum in Lagos eine Reihe weiterer innovativer Lösungen für den Zugang zu Energie. Außerdem diskutierten die Expertinnen und Experten des Unternehmens über wichtige Themen wie die Förderung von Investitionen in die Elektrifizierung mit erneuerbaren Energien, die Dezentralisierung des Sektors der erneuerbaren Energien und die Beschleunigung des Übergangs zu sauberer Energie in Subsahara-Afrika. Mit dem 2009 gestarteten Programm „Access to Energy“ arbeitet Schneider Electric zudem daran, bis 2025 weltweit 50 Millionen Menschen zuverlässig mit sauberer Energie zu versorgen.
„Villaya Flex ermöglicht die nachhaltige und zuverlässige Nutzung erneuerbarer Energien, auch an netzfernen Orten“, bekräftigt Bala Vinayagam, SVP Microgrid Line of Business, Schneider Electric. „Die Lösung wurde speziell für abgelegene Orte entwickelt, die mit Energieknappheit, eingeschränktem Zugang zu Elektrizität und hohen Brennstoffkosten zu kämpfen haben.“
„Mit der Teilnahme am Forum in Lagos möchte Schneider Electric Investitionen in erneuerbare Energien, nachhaltigen Zugang zu Elektrizität, Klimaschutz und Maßnahmen zur Verbesserung der Energiekompetenz fördern“, erklärt Albert Fuchet, Global VP of Access to Energy, Schneider Electric. „Darüber hinaus wollen wir Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Privatwirtschaft und öffentlichen Einrichtungen erkunden, um eine nachhaltige und integrative Energiewende voranzutreiben, die allen Menschen die Teilhabe an einer lebenswerten und nachhaltigen Zukunft ermöglicht.“
Die Rolle von Microgrids im Rahmen der Energiewende
Microgrids sind auch ein wesentlicher Bestandteil der europäischen Energiewende. Sie bieten eine Vielzahl von Vorteilen, die zur Stabilität, Nachhaltigkeit und Effizienz des europäischen Energiesystems beitragen. Durch die Förderung lokaler Energieerzeugung, die Integration erneuerbarer Energien und die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Netze unterstützen Microgrids die Ziele der EU in den Bereichen Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung.