PRISMA P & G
Information Générale :
Suite au lancement de la nouvelle gamme PrismaSeT P Active & PrismaSeT G Active fin 2021, l’ancienne gamme Prisma P & G arrive en fin de vie. La fabrication sera stoppée le 31/03/2023.
Références concernées :
Toutes les références à 5 chiffres ne seront plus disponibles et sont remplacées par la même référence précédée de LVS devant les 5 chiffres.
(Exemple : 04129, remplacée par LVS04129)
PRISMASET G PACK 160
Information Générale :
Suite au lancement de l’offre PrismaSeT S, la gamme PrismaSet G Pack 160 ne sera plus disponible à partir du 31 décembre 2022
Références concernées :
Coffret |
Porte pleine |
Porte transparente |
LVS08002 |
LVS08082 |
LVS08092 |
LVS08003 |
LVS08083 |
LVS08093 |
LVS08004 |
LVS08084 |
LVS08094 |
LVS08005 |
LVS08085 |
LVS08095 |
LVS08006 |
LVS08086 |
LVS08096 |
LVS08012 |
LVS08082 |
LVS08092 |
Accessoires :
LVS3008, LVS3018, LVS08803, LVS08821, LVS08822, LVS08823, LVS08841, LVS08878, LVS08879