Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Brilliant Planet intensifie la capture du carbone par les algues en adoptant la solution d'automatisation universelle de Schneider Electric et Platinum Electrical Engineering

Schneider Electric™, leader de la transformation numérique en matière d’automatisation et de gestion énergétique, annonce un partenariat avec Platinum Electrical Engineering pour la mise en œuvre de la solution EcoStruxure Automation Expert pour Brilliant Planet, une entreprise pionnière dans la capture de carbone à faible coût à partir d'algues.

Brilliant Planet utilise les algues comme une méthode abordable pour la capture permanente et quantifiable de carbone à l'échelle de gigatonnes. L'entreprise cultive de grandes quantités de microalgues dans des systèmes de bassins en plein air sur des terrains côtiers. Ceux-ci peuvent absorber jusqu'à 30 fois plus de carbone de l'atmosphère que la même surface de forêts. Selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations Unies, les technologies de capture du carbone constituent un élément crucial pour lutter contre le changement climatique.

Après huit ans de recherche et de développement, dont quatre ans de tests sur une installation de trois hectares au Maroc, Brilliant Planet développe maintenant une plateforme évolutive qui sera déployée à l'échelle mondiale.

"Afin de pouvoir évoluer à la vitesse requise, nous devons pouvoir rendre notre application modulaire", déclare Adam Taylor, CEO de Brilliant Planet. "Avec la solution de Schneider Electric et Platinum Electrical Engineering, nous pouvons copier, coller et évoluer à n'importe quel endroit. Cela signifie que nous pouvons utiliser nos ressources plus efficacement, tout en améliorant considérablement le contrôle. Nous espérons que ce système constituera la base de notre expansion future dans les années à venir."

Le processus de capture du carbone nécessite un système de contrôle très flexible et efficace qui peut facilement être adapté en fonction des besoins.

Brilliant Planet a choisi Platinum Electrical Engineering, un partenaire certifié de l'Alliance Schneider Electric, pour mettre en œuvre EcoStruxure Automation Expert. Il s'agit du premier système d'automatisation universel au monde axé sur le logiciel. Ce système est déployé en complément d'AVEVA System Platform et d'AVEVA Insight, afin d'assurer une visibilité totale et un contrôle complet des opérations.

Automatisation universelle

Les systèmes d'automatisation industrielle traditionnels sont fermés et orientés hardware. Cela rend difficile et coûteux l'intégration de nouvelles technologies provenant de différents fabricants qui désirent optimiser l'efficacité. EcoStruxure Automation Expert est une solution d'automatisation universelle, basée sur la norme IEC 61499 pour l'interopérabilité. Cela garantit que le système peut être facilement intégré avec de nouveaux équipements ou des équipements existants de tiers, et évoluer sur les nouveaux sites de Brilliant Planet à travers le monde.

En tant que premier partenaire certifié de l'Alliance EcoStruxure Automation Expert, Platinum Electrical Engineering a été choisi par Brilliant Planet comme intégrateur de systèmes en raison de leur connaissance approfondie de la technologie. Platinum Electrical Engineering a récemment remporté le Global EcoStruxure Partner of the Year Award de Schneider Electric et a démontré que les installations d'automatisation orientées logiciel génèrent des niveaux d'efficacité élevés.

"En utilisant EcoStruxure Automation Expert, nous pouvons réduire considérablement le temps que nous passons à intégrer et à tester le logiciel de contrôle pour tous les sites de Brilliant Planet", déclare Stephen Maltby, Managing Director chez Platinum Electrical Engineering. "Il nous donne les outils pour être beaucoup plus créatifs dans la façon dont nous abordons les projets, nous permettant de travailler de manière beaucoup plus flexible avec les projets greenfield et brownfield. L'application standardisée rend facile la résolution des problèmes et l'adaptation des processus aux besoins spécifiques des clients.”

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztopic

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :