Les obstacles
De nombreuses entreprises belges se sentent confrontées aux défis qui accompagnent la transition vers le net-zéro. Les principaux obstacles pour les organisations sont les coûts d'investissement élevés, la complexité des lois et réglementations, ainsi que le manque de connaissances.
Se concentrer sur l'essentiel : l'économie et l'écologie
Parallèlement, notre étude confirme que la durabilité est une priorité absolue pour les entrepreneurs ; les préoccupations climatiques (60 %) et le désir d'économiser sur les coûts énergétiques (57 %) en sont les principaux moteurs. Le moment est donc venu de gérer notre énergie de manière plus intelligente et de vivre, travailler et se divertir de manière plus écologique sur le plan énergétique.
Mais comment prendre les mesures nécessaires pour devenir plus durable et ne pas se laisser distraire par les obstacles, la politique, les lois et les réglementations ? En proposant des solutions qui ont un sens économique et écologique, à court comme à long terme.
Des exemples inspirants
Rien de tel qu'un exemple inspirant pour l'illustrer : l’InTenCity, construit par Schneider Electric à Grenoble, est un complexe de 26 000 m² qui consomme moins de 37 kWh/m²/an (la moyenne des bâtiments en Europe consomme aujourd'hui environ dix fois plus !).
Ainsi, nous montrons qu'une vision électrique et numérique apporte une réponse intelligente et économique aux défis d'aujourd'hui.
Outre les bâtiments, les centres de données sont également de gros consommateurs d'énergie. L'infrastructure informatique, le refroidissement, la sauvegarde de l'alimentation et la gestion générale d’un centre de données ne peuvent tout simplement pas se passer d'une grande quantité d'énergie. Notre récent livre blanc propose donc des solutions pratiques, notamment une approche de la gestion d'un centre de données hypothétique de 1 mégawatt, en mettant l'accent sur les émissions de Scope-3 et en suggérant des mesures pratiques d'amélioration.
Un processus d'amélioration en continu
Le chemin qui mène à l'objectif net-zéro est donc constitué de nombreux éléments. Il s'agit d'un processus d'amélioration continu qui vous permet de devenir plus durable, étape par étape.
La collecte de données à l'aide de la technologie numérique est la première étape pour mesurer la consommation d'énergie et dès lors identifier les possibilités d'efficacité.
La résolution des pertes d'énergie contribue également à votre rentabilité.
En outre, l'électrification permet de décarboniser votre énergie de la manière la plus efficace possible. La combinaison de la numérisation et de l'électrification est le pilier le plus solide qui vous permettra d’assurer un avenir durable.
La mission de Schneider Electric est d'être un partenaire numérique dans le développement durable et l'efficacité énergétique. Nous aidons nos parties prenantes (clients, partenaires et fournisseurs) dans leur démarche de développement durable en leur fournissant des produits, des logiciels, des services, des solutions et des conseils.
Personne ne peut y arriver seul et la collaboration est essentielle.
Laissez-vous guider intelligemment et choisissez votre propre voie vers une meilleure efficacité énergétique.