Entre les différents écrans de l'HMI, les boutons poussoirs de toutes les couleurs et les voyants et tours lumineux multipliant les clignotements et parfois les effets sonores, il est très difficile de s'y retrouver. Et comme vous pouvez l'imaginer, tout cela n'est pas là pour répondre à une logique purement esthétique qui chercherait à faire ressembler une interface de commande au vaisseau spatial le plus cool.
Au contraire, toutes les couleurs et leur mode d'affichage sont homogènes et dépendent avant tout de la norme IEC 60073, qui définit les principes de codage des indicateurs et des éléments de contrôle.
En effet, la couleur d'un produit, mais aussi son changement d'état dans le temps (clignotement, stroboscope, etc.), sont les moyens visuels les plus efficaces pour attirer l'attention. Par conséquent, ces codes de couleur, ou autres symboles visuels, doivent être utilisés en gardant à l'esprit une signification cohérente : aujourd'hui, les couleurs sur les boutons sont surtout utilisées pour indiquer la priorité d'action, tandis que le clignotement est généralement là pour attirer l'attention de l'utilisateur final.
Par souci de clarté, la norme CEI 60073 ne traite que des couleurs suivantes :
Vous trouverez ci-dessous une explication simplifiée des codes de couleur pour les actionneurs, les boutons et les fonctions lumineuses.
En outre, la norme énumère également des codes de couleur et des codes visuels qui peuvent s'apparenter aux informations fournies par les panneaux de signalisation lors de l'apprentissage de l'épreuve théorique de conduite.
Il est normal que les informations du tableau ci-dessus vous soient familières !
Traduites dans le monde des interfaces homme/machine, voici les principales fonctions à prendre en compte :
Les actionneurs d'urgence STOP / OFF doivent être identifiés par la couleur ROUGE. Des exceptions sont autorisées si cette couleur n'est pas disponible, auquel cas d'autres moyens doivent être utilisés pour identifier de manière fiable la fonction de l'actionneur.
Si le même actionneur est utilisé à la fois pour le fonctionnement d'urgence et le fonctionnement normal STOP / OFF, la couleur doit être ROUGE. Des exceptions sont autorisées si la couleur n'est pas disponible.
En ce qui concerne les actionneurs STOP / OFF, le BLANC, le GRIS et le NOIR sont leurs couleurs de référence, la préférence allant au NOIR.
Le ROUGE est autorisé. Par contre, le VERT est totalement interdit.
BLANC, GRIS et NOIR sont les couleurs préférées pour les actionneurs START / ON, qui provoquent la fermeture des dispositifs de commutation et le démarrage de l'équipement, avec une préférence pour le BLANC.
Le VERT est également autorisé. Le ROUGE ne doit pas être utilisé.
Lorsque BLANC et NOIR sont utilisés pour distinguer les actionneurs START / ON et STOP / OFF, alors la couleur BLANCHE sera utilisée pour les actionneurs START / ON et la couleur NOIRE sera utilisée pour les actionneurs STOP / OFF.
Les mêmes actionneurs servent pour START et STOP ou ON et OFF :
BLANC, GRIS et NOIR sont les couleurs préférées pour les actionneurs qui, lorsqu'ils sont actionnés plusieurs fois, agissent alternativement comme START / ON et STOP / OFF.
Les couleurs JAUNE et VERT ne doivent pas être utilisées. La couleur ROUGE ne doit être utilisée que dans les cas où le même actionneur, autre qu'un bouton-poussoir, est utilisé à la fois pour l'arrêt d'urgence et le fonctionnement normal.
Le BLANC, le GRIS et le NOIR sont les couleurs préférées pour les actionneurs qui provoquent un mouvement lorsqu'ils sont actionnés et arrêtent le mouvement lorsqu'ils sont relâchés. Le VERT est également autorisé. Le ROUGE ne doit pas être utilisé.
Les actionneurs RESET (utilisés, par exemple, avec des relais de protection) doivent être BLEUS, BLANCS, GRIS ou NOIRS, à l'exception des actionneurs RESET qui font également office d'actionneurs STOP / OFF. La couleur de ces actionneurs STOP / OFF doit être BLANC, GRIS ou NOIR.
Concernant les témoins lumineux, l'éclairage est également régi par toute une série de codes. Il existe 3 types de témoins lumineux :
· Type A : Les actionneurs ont la même couleur, qu'ils soient allumés ou éteints.
· Type B : Ces actionneurs ont une couleur allumée, qui est différente de leur couleur non allumée. Les deux couleurs ont une signification.
· Type C : Les actionneurs de ce type ont plusieurs éclairages possibles, ce qui leur permet d'indiquer différentes conditions, par exemple. La couleur non allumée n'a pas de signification. Le code couleur des voyants est le même que pour les autres boutons non éclairés. En cas de difficultés pour attribuer une couleur appropriée, il convient d'utiliser le BLANC neutre.
Attention ! La couleur ROUGE utilisée dans les applications d'ARRÊT / ARRÊT D'URGENCE doit être attribuée à l'actionneur lui-même, et non à son éclairage (même si la redondance est autorisée).
Pour les actionneurs de type A et B, on peut distinguer les principaux modes de fonctionnement suivants :
Un actionneur est éclairé pour indiquer à l'opérateur qu'il peut ou doit actionner l'actionneur éclairé ou, dans certaines applications, qu'il doit effectuer une certaine tâche et ensuite actionner l'actionneur. La réception ou l'exécution de la commande (qui a été donnée en actionnant l'actionneur) est confirmée en éteignant la lumière ou en changeant, par exemple, le code de couleur ou des moyens supplémentaires de codage (par exemple, l'heure).
Séquence : Le premier actionneur s'allume, puis l'opérateur actionne l'actionneur. Les couleurs BLANC, JAUNE, VERT ou BLEU doivent être utilisées dans ce mode.
Une lumière clignotante peut être utilisée pour attirer l'attention de l'opérateur, par exemple en cas d'alarme. Lorsqu'elle est utilisée de cette manière, le fonctionnement de l'actionneur peut transformer la lumière clignotante en lumière fixe. La lumière fixe reste alors allumée jusqu'à ce que la cause de l'alarme ait été éliminée par une action distincte.
Lorsqu'un actionneur non allumé a été actionné, il s'allume pour confirmer que la commande (donnée en actionnant l'actionneur) a été reçue ou exécutée. Il reste allumé jusqu'à ce qu'une commande contraire suive.
Séquence : Activez d'abord l'actionneur, puis l'actionneur s'allume.
Les couleurs BLANC, JAUNE, VERT ou BLEU doivent être utilisées dans ce mode.
Les actionneurs éclairés peuvent être utilisés avec une lumière clignotante pour fournir une "confirmation d'étape". Lorsque l'actionneur non éclairé est actionné, la lumière commence à clignoter pour confirmer qu'une opération ou une séquence de démarrage ou une période de transition a été initiée. Lorsque celle-ci est terminée, le voyant passe automatiquement en lumière fixe ou reste éteint pour confirmer que les conditions de fonctionnement normales ont été établies.
Les actionneurs de type C peuvent être utilisés dans les deux modes. Chaque application doit être soigneusement étudiée pour éviter toute confusion.
REMARQUE : Le mélange des modes 1 et 2 sur le même affichage peut entraîner une confusion et doit être évité à moins qu'ils ne soient clairement différenciés par le type d'actionneur ou d'autres moyens de codage.
Schneider Electric propose une large gamme de couleurs pour le boutonnage alliant robustesse et esthétique, pour répondre à tous les besoins. Et pour encore plus de facilité de stockage et de montage des produits d'éclairage à LED, tout en augmentant le contraste et la pureté des couleurs par rapport au standard, venez découvrir la nouvelle gamme de fonctions d'éclairage qui propose désormais une seule LED blanche compatible avec toutes les couleurs de tête.
« En tant que leader sur le marché des HMI, nous nous sommes toujours efforcés de moderniser notre offre Harmony. Nos nouveaux produits avec un bloc de LED blanc universels entrent exactement dans cette catégorie et apportent une réelle simplification à notre portefeuille, tant dans la gamme métal que plastique, pour tous nos clients. » - déclare Floris Blom, Digital Product Manager, Offer Manager.
Plus d'informations sur notre page dédiée “Boutons poussoirs et dispositifs de signalisation Harmony”