À une époque où la transformation numérique progresse plus rapidement que jamais, les centres de données sont devenus la colonne vertébrale de notre monde de plus en plus connecté. Cependant, cette révolution numérique a un revers : un impact négatif sur l'environnement. Pour remédier à cela, la directive européenne sur l'efficacité énergétique a été mise en place, ce qui aura un impact significatif sur les centres de données.
Très énergivores, les centres de données consomment près de 2,7 % de la consommation d'électricité en Europe, et ce chiffre pourrait atteindre 3,21 % d'ici à 2030. Face à ces impacts environnementaux croissants, l'Union européenne a décidé d'agir avec la directive relative à l'efficacité énergétique (DEE). Cette directive renouvelée de 2022, constitue un cadre législatif complet conçu pour réduire la consommation d'énergie et promouvoir l'efficacité dans divers secteurs.
Un tableau de bord spécial DEE
Les centres de données sont directement concernés par la directive, ce qui a des répercussions majeures sur les activités des DSI, des propriétaires de centres de données, des opérateurs et des professionnels de l'informatique dans le monde entier. Le tableau de bord spécialement conçu par Schneider Electric dans son logiciel DCIM, leur permet toutefois de surveiller et de rapporter les principales données pour se conformer aux exigences de la nouvelle directive sur l'efficacité énergétique.
Ce tableau de bord dédié permet ainsi de surveiller et d'optimiser les performances des équipements informatiques, et de rapporter des statistiques clés telles que l'efficacité d'utilisation de l'énergie (PUE), la consommation totale d'énergie par sous-système ainsi que les émissions de carbone. En établissant des bases de référence et en analysant les données de rapport, les opérateurs de centres de données peuvent rapidement identifier les inefficacités, réduire la consommation d'énergie inutile et optimiser ainsi l'efficacité énergétique globale de leur centre de données.
Les principales exigences de la DEE
La première échéance de rapport, le 15 septembre 2024, approche, il est donc temps de se préparer et d'agir. La DEE impose plusieurs exigences clés spécifiques aux centres de données :
- Rapport obligatoire : les opérateurs de centres de données avec une capacité installée totale d'au moins 500 kilowatts (kW) doivent publier annuellement leurs données de performance énergétique à partir de septembre. Cela inclut des statistiques telles que la consommation d'énergie, l'efficacité d'utilisation de l'énergie (PUE), les normes de température, l'utilisation de la chaleur résiduelle, la consommation d'eau et l'utilisation d'énergie renouvelable.
- Utilisation de la chaleur résiduelle : les installations avec une capacité installée totale de plus de 1 MW doivent utiliser leur chaleur résiduelle à des fins de chauffage ou d'autres applications de récupération d'énergie, à condition que cela soit techniquement et économiquement viable. Cette disposition favorise une économie circulaire et réduit la dépendance aux combustibles fossiles.
- Intégration des énergies renouvelables : la directive encourage les centres de données à donner la priorité aux sources d'énergie renouvelable pour leur consommation d'électricité, afin de réduire leur empreinte carbone et de contribuer à un mix énergétique plus durable.
- Optimisation de la consommation d'énergie : les opérateurs doivent mettre en œuvre des mesures d'efficacité énergétique pour réduire la consommation totale d'énergie. Cela inclut l'optimisation des systèmes de refroidissement, l'utilisation d'équipements informatiques plus efficaces et l'application de techniques de virtualisation et de consolidation des serveurs.
Vers plus de durabilité
La directive européenne relative à l'efficacité énergétique fait partie d'un mouvement mondial plus large qui incite les centres de données à devenir plus économes en énergie en mesurant, collectant et publiant des données pertinentes. Ces rapports offrent des informations précieuses aux opérateurs pour évaluer les performances, identifier les points à améliorer et suivre les progrès vers les objectifs de durabilité.
L'ambitieux programme « Fit for 55 » de l'Union européenne, visant à réduire les émissions de l'UE de 55 % d'ici à 2030, souligne encore l'urgence de ces initiatives. Avec l'approbation de la directive par la Commission européenne le 14 mars 2024, les organisations doivent maintenant se préparer à mesurer, collecter et communiquer les données nécessaires.
Surveillance et optimisation de l'infrastructure informatique
À mesure que la technologie évolue et que la pression augmente sur les centres de données, une approche intégrée de l'efficacité énergétique devient de plus en plus importante. Une étude récente de Capgemini a révélé que 43 % des dirigeants n'étaient pas conscients de l'empreinte IT de leur organisation, empreinte constituée par les impacts environnementaux de l'achat d'équipements IT et des ressources utilisées pour les héberger, les alimenter et les refroidir.
Le logiciel de gestion des infrastructures de centres de données (DCIM) est un outil clé pour répondre aux exigences de la directive. Et pour mieux soutenir les centres de données, Schneider Electric partage de nombreuses connaissances et informations pour les aider à se préparer aux diverses exigences auxquelles ils devront se conformer à partir de septembre. Retrouvez toutes ces ressources sur notre site web.