De quelle manière voulons-nous réagir en tant que Schneider Electric ? En protégeant notre clientèle, en leur fournissant des solutions d’alimentations de secours qui garde les équipements stratégiques ‘toujours allumés’. Les solutions d’onduleurs (ASI) innovantes garantissent la qualité, la disponibilité de l’alimentation et réduit le risque d’interruption des activités même lorsque le réseau électrique est instable.
En termes simples, un onduleur (ASI) est un appareil électronique qui isole l’installation électrique des problèmes de disponibilité de l’alimentation et fournit une alimentation de secours en cas de panne du réseau électrique. Pour ce faire, il fournit de l'énergie stockée dans des batteries.
Schneider Electric propose un large choix d’onduleurs afin de répondre à tous les besoins ; pour la maison, le bureau ou encore les entreprises.
Résidentiel
L’inconvénient qu'une panne d'électricité pouvait causer dans les foyers était, il y a encore 20 ans, sans trop de gravité. Cependant, aujourd'hui, avec l'émergence de la domotique et des équipements électronique du bureau à la maison, les répercussions d'une fluctuation de l'alimentation ou d'une panne totale dans nos maisons sont beaucoup plus importantes. Notre gamme Easy UPS est la solution idéale pour les électriciens, les entrepreneurs et les fournisseurs d'électricité ayant des clients dans le secteur résidentiel.
Commercial
Bien entendu, les entreprises, grandes et petites, dépendent d'une alimentation électrique stable et résiliente. Imaginez les conséquences d'une panne de courant dans les unités de réfrigération d'un supermarché, les fourneaux d'une boulangerie ou le distributeur automatique de votre banque. Schneider Electric dispose d’une large gamme de solutions qui répondent aux besoins des entreprises de petite et grande taille, faciles à installer et à connecter.
Industriel
Dans le secteur industriel, une qualité d'électricité médiocre peut entraîner des perturbations opérationnelles importantes. Prenons l'exemple d'une usine de transformation de lait qui produit jusqu'à 5000 litres de lait par jour. La qualité et l'hygiène sont essentielles. L'état de chaque bouteille dépend d'un processus de production automatisé. Un tel processus repose sur des mesures et des tests très précis, qui dépendent à leur tour d'une source d'énergie stable. Toute interruption ou panne de courant peut entraîner un lot de lait contaminé qui doit être immédiatement rejeté. Pour les électriciens, les entrepreneurs et les fournisseurs d'électricité spécialisés dans le secteur industriel, Schneider Electric propose une large gamme de solutions innovantes d'onduleurs triphasés.
Informatique
Enfin, le secteur informatique est étroitement lié à toutes les catégories mentionnées ci-dessus. Les propriétaires, les entreprises et l'industrie dépendent fortement de l'infrastructure informatique. Un réseau électrique instable peut entraîner des dommages aux équipements informatiques, une perte de données et de productivité. Un exemple éloquent du côté des entreprises est celui des temps d'arrêt des centres de données. Le coût moyen d'une panne de centre de données est estimé à environ 740 000 €, soit environ 8 850 € par minute en perte de revenus et en employés improductifs. Les solutions fiables d'onduleurs monophasés de secours éliminent le risque d'interruption de fonctionnement des équipements informatiques, même lorsque le réseau électrique est instable.