Faciles à installer et à perfectionner
Les solutions UPS modulaires s'intègrent parfaitement dans un modèle de pay for what you need ou pay as you grow. Le nouvel onduleur Easy UPS triphasé 50-250 kW (400V) est le fleuron de cette philosophie. Nous pouvons miser sur le mot "Easy" (facile), les yeux fermés. Son design adaptable et compact le rend idéal pour les petits et moyens centres de données, ainsi que pour les applications commerciales et industrielles où le besoin en électricité est indispensable. Vous pouvez commencer modestement, mais vous pouvez aussi vous agrandir rapidement si nécessaire.
Faciles à entretenir
Grâce à un échange en direct de modules d'alimentation (certifié par une tierce partie), vous pouvez augmenter la capacité sans interruption de service. L'installation, la configuration et l'entretien restent toujours faciles d’usage et intuitifs. Ce qui est un grand avantage pour les entrepreneurs et les gestionnaires d'installations qui ont peu de temps pour réaliser leurs projets.
Le résultat ? Un investissement modeste avec le meilleur rapport qualité-prix.
Dans la pratique
Prenons l'exemple du secteur de la santé. Dans ce domaine, on cherche constamment la manière la plus efficace de fournir des soins de qualité aux patients, en tenant compte d'une population vieillissante. La transformation numérique joue un rôle de plus en plus important dans cette démarche.
En même temps, il faut être capable de faire face à l'instabilité du réseau électrique. Si l'électricité s'arrête, quelle est la redondance du système pour garantir la sécurité des patients et le fonctionnement sans interruption des systèmes cliniques et opérationnels ?
Une solution UPS fiable et économique
Il vous faut alors une solution UPS fiable et économique. Elle protège l'infrastructure IT critique, peut être installée dans un espace restreint et peut évoluer grâce à un concept modulaire. Le nouvel onduleur Easy UPS triphasé 50-250 kW (400V) répond parfaitement à ces exigences.
Ce nouvel onduleur est disponible via nos partenaires de distribution et fait partie de notre Easy Product Portfolio et du programme SE Green Premium.