Rapport qualité-prix
Dries travaille avec Schneider Electric depuis treize ans. "C'est beau, c'est propre et le rapport qualité-prix est excellent. Mais tout aussi important : je bénéficie d'un excellent service. Si j'ai des questions, je reçois toujours une réponse rapide et professionnelle. Au fil des années, j'ai également développé une bonne relation avec Kris. Par exemple, si j'ai besoin de pièces pour un coffret, Kris s'assure qu'elles soient livrées rapidement. Cette relation personnelle est pour moi la valeur ajoutée de Schneider Electric."
Solution idéale pour la domotique
La maison de Torhout est équipée d’un système domotique. Cela a influencé le choix de Dries en faveur du PrismaSeT S.
"Étant donné qu'il faut plus de modules dans les projets avec domotique, nous souhaitions une installation à huit rangées. Nous avions donc besoin d'un coffret légèrement plus grand, sans être trop grand. Avec PrismaSeT S, nous sommes tout à fait satisfaits. Nous gardons toujours une marge de 20 à 30 % pour d'éventuelles extensions en domotique, ou pour une borne de recharge pour une voiture électrique. Ce coffret constituait la solution idéale, et ce à un excellent rapport qualité-prix."
Les coffrets tels que PrismaSeT S deviennent la norme
Dries voit un avenir prometteur pour les coffrets modulaires tels que PrismaSeT S, notamment dans le contexte de l'adaptation du RGIE, qui nécessite plus de disjoncteurs différentiels. "Je m'attends à ce que, pour mes projets, le coffret PrismaSeT S devienne la norme. Vous avez simplement besoin de plus d'espace et de plus de modules, donc d'un coffret plus grand."
PrismaSeT S : également disponible en saillie avec conduit latéral
Le PrismaSeT S existe également en version cylindrée (standard sur le côté droit), ce qui permet d'y placer des drivers ou un bornier vertical. Compte tenu de l'espace limité et du fait que ce projet fonctionne avec un éclairage standard, et que Dries n'avait donc pas besoin de drivers, il n’a pas choisi la version cylindrée. "Pour l'instant, j'utilise davantage les gaines pour les grandes armoires et les projets tertiaires, mais il est intéressant que cette option soit disponible avec PrismaSeT S."
Kris ajoute : "Nous avons également fabriqué ce nouveau coffret sous forme hybride. Il est composé de métal et de plastique pour combiner la robustesse d'une armoire industrielle avec la sécurité exigée sur le marché résidentiel (classe II isolée)."
Collaboration étroite
Kris travaille chez Schneider Electric depuis 35 ans et il le fait toujours avec cœur et âme ! Chaque jour il conseille et assiste ses clients. Dries est d’accord : “Kris et moi nous appelons très régulièrement, par exemple Kris me conseille toujours de travailler avec un interrupteur différentiel général sélectif.”
Kris n’hésite pas à ajouter : “Cette sélectivité est très utile pour éviter que toute votre installation ne tombe en panne en cas de problème. Et pour augmenter encore la sécurité de votre installation, je vous conseille également de l’associer à un parafoudre Schneider Electric. Celui-ci protège l’installation contre les surtensions industrielles ou les coups de foudres indirects. Avec le différentiel sélectif, c’est la solution parfaite !
Autre conseil de Kris : “Installez une petite alimentation de secours pour la porte de garage. En cas de panne de courant, vous pouvez alors l’ouvrir et la ferme jusqu’à 5 fois. Cela peut épargner au propriétaire beaucoup de stress pour un budget limité.”
Un coffret particulièrement convivial
Quel est le sentiment de Dries après l’installation du PrismaSeT S ?
“Je pense que c’est un excellent coffret. Il est suffisamment compact tout en offrant beaucoup d’espace supplémentaire. De plus, le coffret est très convivial et tout est livré prêt à l’emploi dans un seul emballage. Vous n’avez pas besoin de chercher comment l’assembler – le coffret est pratiquement terminé lorsque vous le recevez. Tout s’emboite facilement, vous n’avez pas besoin de tourner ou de visser – c’est une bénédiction de travailler sur ça ! ”