Notre système énergétique évolue ainsi progressivement d'un système axé sur la demande à un système axé sur l'offre. La flexibilité dans la gestion de l'énergie disponible sera donc au centre de cette évolution. Heureusement, la technologie est à notre disposition pour y parvenir. Les progrès réalisés dans la technologie des microgrids ont permis aux entreprises de différentes tailles de bénéficier d'un réseau électrique autonome. Dans ce blog, je vous explique le fonctionnement d'un système de microgrids et les avantages qu'il peut vous offrir.
Le microgrid : la quintessence de la sécurité énergétique
Les microgrids sont des réseaux électriques autonomes qui permettent de produire de l'électricité sur place et de l'utiliser au moment nécessaire. Il s'agit d'un sous-système dont la connexion au réseau se fait en un seul point de connexion. Cette liaison fonctionne comme un interrupteur, permettant au microgrid d'être déconnecté du réseau public. Ainsi, en cas de panne, il peut fonctionner temporairement en mode "îlot" autonome. Un microgrid comprend trois éléments essentiels :
- Une installation de production d'énergie locale pour qu'il puisse fonctionner de manière autonome en cas de déconnexion du réseau (panneaux solaires, éoliennes, cogénération, pompe à chaleur, centrale à biomasse, turbine hydroélectrique, etc.) et un système de production de secours (générateur électrique) pour qu'il puisse fonctionner partiellement de manière autonome en cas de déconnexion du réseau. Les micro-réseaux peuvent théoriquement devenir entièrement "hors réseau", mais cela ne se produit pas (encore) souvent en pratique ;
- Un système de stockage : batteries, réservoir d'eau pour les centrales de pompage et, à l'avenir, également des supercondensateurs et un stockage de chaleur latente chimique ;
- Un système de gestion intelligent pour garantir un équilibre constant entre la production et la demande d'électricité.
Les micro-réseaux offrent deux avantages évidents : la sécurité énergétique et la durabilité. Mais comment réduire également votre facture d’énergie ? Les microgrids peuvent également y contribuer en utilisant des régulations intelligentes pour passer à la source d'énergie la plus rentable à tout moment.
Nos solutions de gestion de microgrids basées sur le cloud, telles que EcoStruxure Microgrid Advisor, offrent une interface homme-machine (HMI) pour optimiser les décisions en fonction des tarifs d'électricité selon l'heure de la journée (TOU), des prévisions météorologiques et des contraintes de consommation de l'utilisateur. Grâce à des interfaces utilisateur intuitives, les opérateurs n'ont pas besoin d'être des experts en énergie et peuvent surveiller de près la consommation et ainsi minimiser l'empreinte carbone.
Comment un microgrid conduit-il à une meilleure efficacité énergétique ?
Un contrôleur de microgrid intelligent détermine les moments optimaux pour consommer, produire, stocker ou vendre de l'énergie en fonction de la météo, des tarifs d'électricité prévus et d'autres facteurs. Lorsque le prix de l'électricité du fournisseur d'énergie atteint son maximum en période de forte demande, le microgrid peut automatiquement basculer votre charge sur l'énergie locale.
L'énergie excédentaire peut être vendue lorsqu'elle est disponible, réduisant ainsi la demande totale sur le réseau. Un micro-réseaux peut offrir une couverture à long terme contre l'inflation à mesure que les coûts des centrales électriques à combustibles fossiles augmentent par rapport aux sources d'énergie renouvelables.
Qu'en est-il de l'investissement de base ?
Surtout pour les projets de micro-réseaux plus importants, les coûts de démarrage peuvent être élevés. Il peut donc être intéressant de considérer une approche de Energy-as-a-Service (EaaS). L'EaaS est un modèle d'entreprise qui permet à une organisation de bénéficier d'un microgrid sans les risques liés aux grands investissements en capital. Vous construisez un microgrid sur place et le gérez pour un prix à long terme par kWh. Cela rend le microgrid opérationnel plus rapidement et vous protège contre les augmentations tarifaires du fournisseur d'électricité.
Je suis moi-même très inspiré par l'exemple de Lippulaiva en Finlande. Ce centre commercial a réussi à réduire ses émissions annuelles de CO2 de 335 tCO2/an grâce à nos solutions de micro-réseaux et à récupérer son investissement initial en moins de 5 ans !
Comment évaluer si un microgrid convient à votre entreprise ?
Tout d'abord, déterminez votre objectif : résilience, durabilité, économie de coûts ou les trois ? Leur importance relative affectera la façon dont vous calculez le retour sur investissement. Schneider Electric dispose de différents outils pour évaluer le potentiel de ROI d'un micro-réseaux, allant d'un outil simple et rapide à une évaluation plus détaillée. D'autres services d'évaluation peuvent aider à approfondir si un microgrid semble prometteur.
Le bon partenaire
En fin de compte, un microgrid peut être aussi petit qu'un couple de panneaux solaires et d'une batterie ou aussi grand qu'une série de systèmes solaires, éoliens, à hydrogène ou autres dans un réseau intelligent. Tout cela nécessite des composants pour la production, le stockage, l'analyse, l'interconnexion et le logiciel. Il est donc essentiel de trouver le bon partenaire pour réussir.
Restez à l’affût, car bientôt un article de blog supplémentaire sur les micro-réseaux de Julien Borenstein et Thijs Wichers sera publié.
Voulez-vous en savoir plus dès maintenant ? N'hésitez pas à me contacter !
Découvrez-en plus sur nos solutions EcoStruxure Microgrids dans ce rapport Verdantix.