Schneider Electric présente l’onduleur modulaire triphasé Easy UPS. Cet onduleur puissant est conçu pour protéger les charges critiques et offre la fonction Live Swap des modules d'alimentation, vérifiée par un tiers. L'UPS se déploie de 50 à 250 kW avec une configuration évolutive N+1 et une surveillance à distance en se connectant à l'architecture EcoStruxure™ de Schneider Electric.
Grâce à la flexibilité du Easy UPS modulaire triphasé, il est possible d'étendre les capacités en cas d'augmentation des besoins en énergie, ce qui permet d'optimiser l'investissement. L'onduleur fait partie du portefeuille Green Premium de Schneider Electric, un ensemble de produits, solutions et services aidant les clients à adopter des pratiques durables. Ce label représente l'efficacité énergétique, la durabilité, la réutilisation et la transparence afin de réduire l'empreinte écologique. Ce système UPS est également équipé de technologies avancées, telles qu'une configuration très efficace, une gestion intelligente des batteries, une surveillance en temps réel et des capacités de contrôle, ce qui en fait l'une des solutions UPS les plus rentables et écoénergétiques disponibles sur le marché.
"Nous sommes fiers de lancer l’onduleur modulaire triphasé Easy UPS", déclare Mustafa Demirkol, vice-président de la gestion des offres et du marketing pour les solutions de centres de données. "Ce produit offre aux clients une fonction de Live Swap certifiée par des tiers, une conception modulaire et une fiabilité suprême dans un package d'investissement en capital optimisé. La connectivité procure une tranquillité d'esprit, ce qui en fait un choix judicieux pour les applications commerciales et industrielles."
Continuité d'exploitation simplifiée
L'Easy UPS modulaire triphasé permet aux clients de réduire leurs dépenses grâce à un modèle d'investissement en capital optimisé (capex). En outre, les temps d'arrêt planifiés sont considérablement réduits grâce aux modules d'alimentation remplaçables en direct et auto-diagnostiqués, améliorant ainsi la fiabilité et la disponibilité. L'onduleur est facile à sélectionner, configurer, installer et entretenir pour un processus de déploiement sans faille. L'Easy UPS modulaire triphasé fait partie du portefeuille de produits Easy UPS triphasé de Schneider Electric, qui se concentre sur les fonctions essentielles répondant aux besoins des clients à un prix avantageux.