C'est pourquoi il est important que nous apprenions autant que possible les uns des autres. Nous savons que nous devons agir, mais le comment est parfois plus difficile.
Dans ce blog, j'ai rassemblé cinq questions fréquemment posées sur les bâtiments et la durabilité. Cela vise à montrer aux propriétaires, aux exploitants d'installations commerciales et industrielles qu'ils ne sont pas seuls avec leurs questions. Mais bien sûr, qu'il existe également des solutions rentables et technologiques disponibles dès aujourd'hui. La maximisation de l'efficacité avec laquelle nous utilisons notre énergie est le fil conducteur. La numérisation joue un rôle crucial à cet égard.
- Je veux rendre un bâtiment existant plus durable, mais par où dois-je commencer ? Comment m'assurer que les choix que je fais maintenant s'adaptent aux développements futurs ?
Mesurer, c'est savoir. C'est une vérité simple, mais elle est plus vraie que jamais aujourd'hui. Pour un bâtiment existant, les premières questions sont : combien consomme-t-il ? Et où se trouvent les plus gros consommateurs d'énergie ? Ce n'est qu'ensuite que vous prenez des mesures pour réduire la consommation. Fixer des objectifs est une étape importante entre l'établissement d'une base de référence et l'élaboration d'un plan d'économies. Schneider Electric réfléchit à cette phase d'analyse avec vous. Car le risque de la crise énergétique est de faire des investissements imprudents pour obtenir rapidement des résultats. Avec un bon plan par étapes, vous pouvez prendre les bonnes décisions. Il est utile de noter que nous sommes l’« entreprise la plus locale du monde ». Les équipes locales assurent un support et un suivi professionnels.
- J'ai des plans pour un nouveau bâtiment, quelle est la meilleure approche pour être économe en énergie à long terme ?
Les nouveaux bâtiments ont l'avantage de partir d'une feuille blanche. Mais il est important de faire des choix qui seront toujours pertinents à long terme et de traiter fondamentalement la consommation d'énergie. Quand on parle de bâtiments économes en énergie, on pense souvent en premier lieu à des interventions physiques telles que l'isolation ou les pompes à chaleur. Mais vous pouvez également réaliser de grandes économies d'énergie grâce à une automatisation intelligente et une gestion de bâtiment efficace.
- Quel rôle les données jouent-elles dans tout cela ?
Tous les systèmes de bâtiment sont pilotés par des données, et nous collectons toutes ces données chez Schneider Electric dans une seule plateforme informatique. Cela donne à l'utilisateur une vue d'ensemble complète du bâtiment et de l'installation technique. Les écarts peuvent être détectés rapidement, ce qui permet d'intervenir rapidement pour économiser de l'énergie. Au final, nous parvenons à créer des bâtiments " net zéro " voire même positifs en énergie pour nos clients.
- J'ai beaucoup de données, mais est-ce que j'en tire suffisamment de bénéfices ?
La collecte de données seule ne suffit en effet pas. Il faut prendre des actions pilotées par les données pour économiser réellement de l'énergie.
Un logiciel de calque intelligent utilise les données de votre bâtiment pour proposer des suggestions sur la façon dont vous pouvez économiser de l'énergie. Vous pouvez ensuite décider quelles actions prendre à partir d'un tableau de bord clair et ainsi rendre votre bâtiment plus flexible et plus performant. En consommant moins, mais aussi en perdant moins d'énergie sur ce que vous consommez encore !
- La digitalisation ne concerne-t-elle que l'énergie ?
Non, car la digitalisation est un élément essentiel pour rendre les bâtiments plus intelligents et plus flexibles. Les concentrations de CO2, la température, l'humidité, le bruit et d'autres facteurs peuvent tous être surveillés et analysés en temps réel.
Des études ont montré que de meilleures conditions de travail améliorent les performances des employés. Par exemple, les bâtiments sains ont une faible concentration de CO2, de composés organiques volatils (COV) et d'autres polluants, ce qui améliore les capacités cognitives.
En outre, en utilisant des données, il est possible de déterminer si le nombre de mètres carrés utilisés est vraiment nécessaire. Si l'occupation est très faible, il est possible de réduire les mètres carrés utilisés et de réaliser des économies importantes. En fin de compte, cela peut créer une valeur ajoutée. En connaissant l'utilisation de votre bâtiment et en disposant de données pour la confirmer, vous pouvez optimiser l'espace, réduire les coûts énergétiques ou même sous-louer des espaces inutiles.
Il est donc important de ne pas opter pour des solutions à court terme. Faites des choix qui seront toujours pertinents dans 10 ans et approchez votre bâtiment de manière consciente. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter !