Mieux vaut prévenir que guérir
Tout type de bâtiment ou d’entreprise est exposé au risque d’un incendie électrique, qu’il s’agisse d’un restaurant, d’un magasin, d’un aéroport international, d’un hôpital ou d’un centre de données. Les conséquences peuvent être immenses. Les experts de Gartner estiment, par exemple, le coût de l’indisponibilité des centres de données à environ 5 200 euros par minute.
La prévention efficace des incendies va au-delà des normes
Le respect de la réglementation en matière de sécurité électrique des bâtiments constitue votre première ligne de défense contre le risque d'incendie d'origine électrique. Mais ce n'est pas tout. En effet, la technologie progresse de plus en plus vite, ce qui nécessite des mesures plus robustes. Il est donc préférable d'aller au-delà des normes pour garantir une protection maximale.
Des solutions digitales pour une tranquillité d'esprit maximale
Dans la plupart des bâtiments commerciaux et industriels, l'électricité passe par un système de distribution électrique, qui est une combinaison complexe de transformateurs, de panneaux, de conducteurs et de disjoncteurs.
La cause d'un incendie électrique peut donc se trouver à de nombreux endroits dans l'infrastructure d'un bâtiment. Les risques les plus courants sont l'usure, l'erreur humaine, les dégâts des eaux, la foudre, etc.
C'est précisément la raison pour laquelle les solutions digitales globales constituent la meilleure réponse au grand nombre et à la variété des risques. EcoStruxure™ Energy Hub, un logiciel de gestion énergétique des bâtiments basé sur le cloud, élève la prévention des incendies d'origine électrique au niveau supérieur.
Capteurs intelligents
Des innovations telles que le PowerLogic™ HeatTag jouent un rôle clé. Ce capteur intelligent analyse les gaz et particules émises dans le tableau électrique et vous avertit avant l'apparition de fumée ou de brunissement de l'isolation.
S'engager dans la prévention, ainsi que dans le suivi professionnel et la maintenance intelligente, permet donc d'améliorer la sécurité et la fiabilité des installations électriques. En outre, vous avez l'esprit tranquille, car votre bâtiment ou votre entreprise est bien protégé.
Un guide pratique avec toutes les informations essentielles
Vous voulez en savoir plus sur la meilleure façon de protéger votre bâtiment ou votre entreprise ?
Vous recherchez des informations techniques plus détaillées ? Consultez notre note de prescription, qui contient des informations et des réglementations précises pour améliorer la prévention des incendies d'origine électrique dans les bâtiments de petite, moyenne et grande taille.