Nous avons besoin d'histoires qui inspirent. Des histoires qui montrent qu'aujourd'hui, en tant que société, nous disposons de toutes les technologies nécessaires pour construire une communauté nette zéro. Voici l'une de ces histoires....
Esprit pionnier
Ce lundi, j'ai eu le privilège de participer à une conférence de presse marquant le 20e anniversaire de la International Polar Foundation. Avec Alain Hubert, président et fondateur de l'IPF, nous avons évoqué l'importance de la station Princesse Elizabeth.
C'est en 2008 que l'IPF a conçu, dessiné et construit la station de recherche Princess Elisabeth Antarctica "zero emission". Elle est solidement ancrée sur la crête granitique d'Utsteinen Nunatak, à 1382 mètres d'altitude, dans la région de Dronning Maud Land, dans l'est de l'Antarctique.
Dès le départ, Schneider Electric a été séduit par l'esprit pionnier du projet. Nous partageons des valeurs communes claires avec l'International Polar Foundation : la responsabilité environnementale, le souci de la planète et la conviction de l'absolue nécessité de réduire les émissions de CO2.
Des entreprises comme la nôtre sont impliquées dans les questions environnementales actuelles, et les pôles, avec leurs conditions extrêmes et leur équilibre fragile, sont des lieux importants pour apprendre sur le changement climatique et l'avenir de la planète. Notre participation au projet de station polaire Princess Elisabeth est plus qu'une simple opération de sponsoring ou de mécénat, c'est un véritable partenariat technique.
Réussir dans des conditions extrêmes
Pouvoir développer des solutions adaptées à cette station "zero emission" et aux particularités de l'environnement polaire représente à la fois une expérience stimulante d'innovation technique et une grande aventure humaine. Les conditions extrêmes (vents violents, -40°C) dans lesquelles évoluent les technologies embarquées démontrent la qualité et la fiabilité des produits et solutions de Schneider Electric.
Tout d'abord, comme vous pouvez l'imaginer, assurer une gestion intelligente de l'énergie est existentiel pour la station polaire. Nos équipes ont participé à la conception d'un micro-réseau unique. L'énergie produite par les éoliennes et les panneaux solaires est soit stockée dans des batteries, soit utilisée immédiatement. Le maintien d'un équilibre entre ce qui est produit et ce qui est consommé est crucial. Il permet de minimiser la consommation d'énergie de la station et d'éliminer le gaspillage d'énergie.
Avec plus de 30.000 variables impliquées pour gérer la hiérarchisation de chaque demande d'énergie, l'architecture d'automatisation est légèrement plus complexe que ce dont vous ou moi aurions besoin à la maison ou même ce qui est nécessaire pour le bâtiment commercial le plus complexe, mais c'était génial de pousser notre technologie à ses limites.
Si nous pouvons le faire là...
Nous savons tous que les bâtiments représentent à eux seuls 40 % de toutes les émissions de CO2. Si nous pouvons construire une station de recherche "net zéro" dans l'environnement le plus extrême de la planète, je sais que nous avons tout ce qu'il faut pour amener nos propres villes, bâtiments et industries sur une trajectoire "net zéro" et atteindre les objectifs fixés par l'Union européenne dans son programme "Fit for 55".
Il n'y a littéralement pas de temps à perdre !