Trop souvent, les équipes IT se trompent sur la taille et le poids d’un onduleur. C’est seulement au moment de son installation qu’ils se rendent compte qu’ils manquent d’espace, notamment lorsque les besoins en capacité approchent de 5kVA et qu’un onduleur plus grand est nécessaire. C’est d’ailleurs très embêtant, puisqu’un onduleur est un dispositif essentiel pour protéger l’infrastructure d’edge computing.
Heureusement, il existe une solution. Les nouvelles technologies, telles que les semi-conducteurs à large bande et les batteries lithium-ion, permettent d’obtenir une densité beaucoup plus élevée dans un boitier plus compact. En outre, les puces à large bande rendent les appareils plus puissants et fonctionnent à des températures beaucoup plus élevées que les semi-conducteurs traditionnels. Cette technologie permet donc de réduire le poids et la taille des appareils. Les batteries lithium-ion prennent en effet jusqu’à 80 % moins de place que les batteries plomb-acide grâce à leur densité nettement plus élevée.
Un besoin accru en ordinateurs de haute performance
La densité moyenne par rack ayant presque triplé entre 2011 et 2020, le besoin en capacité grandit. Cette situation découle notamment des ordinateurs plus puissants et autres avancées technologiques, comme l’intelligence artificielle (IA), le machine learning (ML) et la réalité augmentée (AR).
Ces avancées technologiques nécessitent une énorme puissance de calcul. Les ordinateurs extraient des quantités phénoménales de données issues de diverses sources, comme les appareils IoT et les systèmes dans le Cloud. Lorsque le traitement et l’analyse en temps réel sont nécessaires, les données sont traitées en périphérie du réseau, de manière à rapprocher la capacité de la source et des utilisateurs afin d’éviter les latences.
Les exigences en matière de traitement en temps réel augmentent dans différents scénarios. Citons par exemple les débitmètres sur les pipelines, chargés de mesurer le volume des liquides, et les capteurs qui suivent l’état et les performances des installations de production.
Ou encore la technologie de reconnaissance faciale dans les magasins liée aux étagères LED, qui permet l’envoi d’offres personnalisées vers les smartphones des acheteurs via une application. Autre intérêt de cette technologie : la reconnaissance faciale dans les stades. Les détenteurs d’abonnements et les VIP peuvent ainsi accéder aux accès rapides, tandis qu’un logiciel d’analyse des foules allié à une technologie sans fil contribue à réguler le flux de foule.
De nouveaux modèles d’onduleurs pour l’edge computing
Les nouveaux modèles d’onduleurs dotés de cette technologie sont idéaux pour l’intégration d’edge computing. Grâce à des puces à large bande passante et à des batteries lithium-ion, les unités sont 30 % plus petites, 50 % plus légères et fournissent 1,5 fois plus de puissance que les anciens modèles. Les unités peuvent être installées verticalement ou horizontalement grâce à un écran LCD pivotant, les chiffres et les lettres de l'écran restant orientés vers le haut.
Grâce à ces caractéristiques, les onduleurs de ce type facilitent l’installation de solutions de gestion de l’alimentation dans les environnements d’edge computing, où l’espace est de plus en plus limité suite à l’explosion des exigences IT. Les entreprises aux environnements edge croissants ne doivent donc rien sacrifier en termes de capacité des onduleurs, parce qu’elles savent qu’elles disposent de la protection nécessaire au fur et à mesure que leurs exigences en capacité augmentent. Vous trouverez davantage d’informations sur la façon dont les récentes innovations technologiques améliorent les options d’onduleurs dans notre nouveau guide électronique : « Three technologies to address UPS challenges at the edge ».