Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Notre plan d’action en 10 points pour une Europe durable et écoresponsable

Dans mon précédent article, j’ai donné un résumé du plan d'action REPower EU de la Commission européenne. Schneider Electric se réjouit des grandes ambitions européennes en matière de diversification, d'énergie renouvelable et d'économies énergétiques. Mais nous identifions aussi plusieurs opportunités inexploitées, à commencer par les utilisateurs de l'énergie. Ce sont eux les moteurs de cette transition énergétique et ils doivent ouvrir la voie à un monde nouveau et plus durable. Smart and Green : intelligent et durable, tels sont les deux critères essentiels à mes yeux. C’est dans cette optique que nous avons publié un plan d'action en 10 étapes reprenant des recommandations et des actions concrètes, à court et à long terme. Ci-dessous, je résume notre plan d'action en quatre grands piliers.

L’efficacité numérique, le chemin le plus rapide vers le profit

L’efficacité numérique, le chemin le plus rapide vers le profit

L’efficacité numérique est la voie qui permet de réaliser du profit le plus rapidement, tant dans les bâtiments (par le biais de la gestion et du monitoring - Point d'action 1) que dans les entreprises (avec des systèmes de gestion énergétique - Point d'action 2). Pour chaque pourcent d’énergie économisé, nous diminuons nos importations de gaz russe de 2,6 %. Pour les grands consommateurs d'énergie tels que les bâtiments et les entreprises, cela permettrait d'économiser respectivement 46 et 17 milliards de mètres cube (bcm) de gaz en provenance de la Russie. Rénover les bâtiments non-résidentiels et prévoir une technologie digitale avancée pour une efficacité énergétique optimale est une démarche absolument cruciale, car elle permet des économies considérables sur le court terme. 

Un nouveau monde électrique

Un nouveau monde électrique

La synergie importante entre la digitalisation et l’électrification permet aussi de réaliser des économies substantielles, notamment pour le chauffage des bâtiments, par exemple avec une pompe à chaleur (Point d'action 3), mais aussi des processus industriels (Point d'action 4). Grâce aux technologies existantes, il est possible d'électrifier respectivement 90 % et 78 % de l'approvisionnement en chaleur dans ces secteurs. La part ne pouvant être électrifiée offre des possibilités pour l’application d’hydrogène vert et de biogaz (Point d'action 5).

Décentralisation

Décentralisation

Nous devons décentraliser notre énergie par plusieurs aspects : panneaux solaires pour l’autoconsommation (Point d'action 6), flexibilité de la demande (Point d'action 7), microréseaux (Point d'action 8) et charge intelligente des véhicules électriques (Point d'action 9). Bien que le plan REPowerEU aborde certaines de ces questions, je pense qu'il faudrait leur accorder une priorité beaucoup plus élevée. Il est important de poser des gestes forts, par exemple une réduction obligatoire de 10 % de la consommation énergétique de pointe ou l’obligation d’installer des bornes de recharge sur 20 % des places de stationnement pour les grands parkings non-résidentiels. 

Mieux construire

Mieux construire

Et enfin : plutôt que de corriger nos erreurs par la suite, nous devons construire mieux et de façon plus écoresponsable. Pour y parvenir, les outils de développement digitaux (Point d'action 10) constituent une solution appréciable. Le Building Information Modelling (BIM) réduit le pourcentage d’erreurs de 60 % et rend les bâtiments plus durables et plus efficaces en énergie dès leur première utilisation. Nous devons investir massivement dans cette solution.

Mi-décembre paraîtra le dernier article de ma série consacrée à RePower EU. J’y entrerai plus en détail dans ma spécialité : les bâtiments. Ils sont responsables de 30 % de la consommation énergétique mondiale, leur potentiel est donc énorme !

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztopic

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :