Toutefois, cette concentration sur l'offre n'est qu'un aspect de la solution. Il devient évident que les innovations en matière d'offre doivent être accompagnées par des progrès importants en termes de demande, un aspect souvent négligé.
Valoriser la demande : une priorité
Rêver de nouvelles solutions technologiques n'a rien de mal, et l'innovation reste essentielle. Cependant, il existe déjà de nombreuses actions que nous pouvons entreprendre immédiatement. Prenez, par exemple, les Actions Versailles 10x10. Dix stratégies claires qui peuvent nous mener dix fois plus rapidement vers une plus grande efficacité énergétique.
L'Europe a également compris ce message. La directive européenne sur l'efficacité énergétique vise à réduire la consommation finale d'énergie de l'UE de 11,7 % d'ici 2030. L'objectif annuel d'économie d'énergie pour la consommation finale augmentera progressivement entre 2024 et 2030.
Les entreprises et les industries jouent un rôle central dans cette transformation. Elles disposent de l'opportunité unique de mettre en œuvre ces principes d'efficacité à grande échelle, en utilisant les technologies existantes pour améliorer leurs équipements, leurs infrastructures et leurs procédés, minimisant ainsi le gaspillage d'énergie.
Mais par où commencer ? La collecte de données via la technologie numérique est essentielle pour évaluer et visualiser la consommation énergétique. Elle aide à identifier et à diminuer les pertes d'énergie de façon informée, ce qui, en retour, augmente la rentabilité.
Les données comme point de départ pour une gestion intelligente de l'énergie
Prenons l'exemple des bâtiments, responsables de 40 % de la consommation énergétique dans l'UE. Identifier la consommation d'un bâtiment existant et localiser les principaux postes énergivores sont les premières étapes vers une réduction significative de cette consommation.
Une étude récente, réalisée en partenariat avec le cabinet de design WSP, a révélé le potentiel des solutions numériques pour la gestion des bâtiments et de l'énergie. L'analyse indique qu'il est possible de diminuer les émissions opérationnelles de CO2 de 42 % dans les immeubles de bureaux existants, avec un retour sur investissement en moins de trois ans.
Atteindre la neutralité carbone à -40 degrés
Prenons l'exemple spectaculaire de la station de recherche Princess Elisabeth en Antarctique, pour laquelle Schneider Electric a fourni la gestion de l'énergie. La station est solidement ancrée sur la crête granitique d'Utsteinen Nunatak, à une altitude de 1382 mètres, dans l'Est de l'Antarctique. Il n'est pas rare d'y rencontrer des températures descendant jusqu'à -40 degrés. Cependant, la station fonctionne entièrement sans émissions, en grande partie grâce à un micro-réseau intelligent spécialement conçu pour elle.
Ce projet est le symbole de l'engagement de Schneider Electric envers la durabilité. Si nous pouvons construire une station de recherche net-zero dans des conditions aussi extrêmes, nous sommes également capables de transformer nos villes, bâtiments et industries pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par l'Union européenne dans son programme Fit for 55.
Laissez-vous guider
La durabilité est plus qu'un simple mot à la mode chez Schneider Electric ; elle est inscrite dans notre ADN. Depuis plus de dix ans, nous avons incorporé des objectifs de durabilité ambitieux et tangibles dans notre stratégie. Cependant, atteindre ces objectifs ne peut se faire seul. Il est donc essentiel de s'entourer de partenaires expérimentés pour élaborer des solutions durables, tant à court qu'à long terme.