Informations générales
Exiway Easyled sera remplacé en février 2023 par la nouvelle gamme Exiway Trend.
Références concernées
Toutes les 13 références Exiway Easyled seront remplacées par 4 références Exiway Trend : OVA47028, OVA47029, OVA47030 et OVA47031.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des anciennes références et des nouvelles références :
Anciennes |
Description anciennes références | Nouvelles références |
Description nouvelles références |
OVA38372 | EXIWAY-EASYLED IP42 L/70/1NC/T B | OVA47028 | Exiway Trend - LED - Standard - IP42/110lm - multi-autonomie - P/NP |
OVA38352 | EXIWAY-EASYLED IP42 L/120/1NC/T | ||
OVA38359 | EXIWAY-EASYLED IP65 L/70/1NC/T | OVA47029 | Exiway Trend - LED - Standard - IP65/110lm - multi-autonomie - P/NP |
OVA38383 | EXIWAY-EASYLED IP65 L/70/1NC/T B | ||
OVA38060 | EXW-EASYLED IP65 L/120/1NC/T | ||
OVA38356 | EXIWAY-EASYLED IP42 L/170SA/1NC/T | OVA47030 | Exiway Trend - LED - Standard - IP42/250lm - multi-autonomie - P/NP |
OVA38386 | EXIWAY-EASYLED IP42 L/170SA/1LFP/T B | ||
OVA38357 | EXIWAY-EASYLED IP42 L/240/1NC/T | ||
OVA38384 | EXIWAY-EASYLED IP42 L/240/1LFP/T B | ||
OVA38385 | EXIWAY-EASYLED IP65 L/240/1LFP/T B | OVA47031 | Exiway Trend - LED - Standard - IP65/250lm - multi-autonomie - P/NP |
OVA38363 | EXIWAY-EASYLED IP65 L/170SA/1NC/T | ||
OVA38361 | EXW-EASYLED IP65 L/140/2NC/T | ||
OVA38364 | EXW-EASYLED IP65 L/240/1NC/T |