Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Schneider Electric élargit son offre de micro-centre de données EcoStruxure

Optimisé pour les applications IT dans des sites décentralisés, en Edge et dans des environnements industriels.

  • Solution complète et robuste pour un déploiement rapide et simplifié dans un large éventail d'environnements.
  • Résistant, sûr et durable, il est idéal pour les applications IT au Edge ou sur des sites décentralisés. 
  • Une partie d'EcoStruxure™ fournit un suivi qui optimise les performances, donne des recommandations tournées sur les données et une visibilité de n'importe où à tout moment.

Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, relève les défis de la gestion des infrastructures IT hybrides avec l'introduction du EcoStruxure™ Micro Data Center R-Series 42U Medium Density. En étendant son offre de Micro Data Center, Schneider Electric fournit aux professionnels et aux fournisseurs de solutions IT une solution clé en main entièrement intégrée. Le résultat ? Une facilité maximale de commande et de mise en œuvre.

Optimisée pour les applications IT sur des sites décentralisés dans des environnements industriels, la nouvelle solution Micro Data Center est fournie entièrement prête à l'emploi pour un déploiement rapide. Elle est caractérisée par un poids important et de solides roulettes pour faciliter les déplacements.

"Les environnements industriels ne sont pas optimisés pour l'edge computing, mais il y a un besoin urgent de systèmes IT pour soutenir les tendances de l'edge computing ", a déclaré Jean-Baptiste Plagne, vice-président Gestion de l'offre, Systèmes Rack & Edge, Gestion de l'énergie, Schneider Electric. " Cette solution, avec sa charge de 905 kilogrammes (2 000 lb), est idéale pour les équipements IT lourds avec le coffret, la sécurité, le refroidissement et l'alimentation nécessaires pour fonctionner dans un environnement industriel. Elle apporte l'innovation nécessaire dans les sites industrialisés."

Edge computing connaît une croissance rapide, et le nouveau modèle 42U de moyenne densité répond aux besoins urgents des professionnels de l’IT et des fournisseurs de solutions IT de trois manières essentielles :

  • Boîtier résilient et sécurisé pour l’IT sur site – Fournit ce que les environnements de l'industrie 4.0 exigent avec une conception étanche pour protéger contre la poussière et l'humidité. Ainsi qu’une solution physiquement sécurisée avec des composants pensés pour prendre en charge les équipements IT avec une flexibilité pour l'alimentation, le refroidissement et la surveillance à distance. Caractéristiques : boîtier classé NEMA 12/IP54, conception étanche.
  • Une plus grande facilité de commande et de déploiement – Fournit une solution clé en main avec alimentation, refroidissement, sécurité et gestion intégrés pour faciliter le déploiement, la livraison, l'installation, l'établissement de devis et la mise à l'échelle.
  • Amélioration de la visibilité des données – Doté d'un APC™ Smart-UPS qui offre une surveillance avec une vue sur l’optimisation des performances, propose des recommandations basées sur les données et permet une meilleure vue de n'importe où et n'importe quand, ce qui est crucial à une époque où l'on manque de personnel pour surveiller correctement les équipements sur site.

La nouvelle offre de Micro Data Center est disponible

Le Micro Data Center EcoStruxure R-Series 42U Medium Density est maintenant disponible en Europe. Elle peut être achetée auprès des partenaires IT et directement auprès de Schneider Electric. Pour en savoir plus sur cette gamme de produits innovants, visitez le site se.com.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztopic

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :