Schneider Electric, l’entreprise la plus durable au monde en 2021 selon le classement établi par Corporate Knights, et qui est également leader de la transformation numérique en matière de gestion de l’énergie et d’automatisation, présente la prochaine innovation révolutionnaire pour relever les défis de l’infrastructure informatique hybride avec le nouvel onduleur Ultra APC™ Smart-UPS™ 5 kW. Dernier-né de la gamme de produits APC Smart-UPS Ultra, le tout récent onduleur (UPS) monophasé est équipé de la solution EcoStruxure™ pour la surveillance, la gestion et les services à distance, ainsi que de batteries Lithium-ion. Cela fait de l’onduleur monophasé de 5 kW le plus léger du marché. Grâce à la technologie à semi-conducteur de nouvelle génération, l’onduleur APC Smart-UPS Ultra 5 kW est 30 % plus petit que les autres onduleurs de 5 kW, ce qui permet de déployer davantage d’informatique dans un espace limité.
L’accélération des technologies numériques et des applications intelligentes exige des ressources de calcul, de réseau et de stockage localisées proches les unes des autres. Cela, afin de permettre des processus et des expériences critiques pour l’entreprise qui reposent sur la connectivité réseau au cloud. Cependant, la configuration, le déploiement et la maintenance de l’infrastructure informatique d’appui pour plusieurs sites disséminés géographiquement présentent des défis spécifiques. Premier onduleur Lithium-ion 2U du secteur dans la catégorie 5 kW, l’onduleur APC Smart-UPS Ultra 5 kW a été conçu pour répondre efficacement aux nombreux défis auxquels sont confrontés les professionnels de l’informatique et les fournisseurs de solutions.
« Edge computing est en pleine expansion, et les professionnels de l’informatique qui gèrent un environnement informatique hybride sont à la recherche de solutions qui procurent plus de puissance et de flexibilité pour un coût total de possession réduit, tout en offrant une visibilité exceptionnelle sur leurs actifs, » a déclaré Pankaj Sharma, vice-président exécutif de la division Secure Power de Schneider Electric. « Le nouvel onduleur APC Smart-UPS Ultra 5 kW répond à toutes les attentes, en résolvant les problèmes liés à l’évolution de l’informatique en périphérie des clients, tandis que l’innovation inhérente à la gamme de produits APC Smart-UPS Ultra redéfinit la notion d’onduleur monophasé. Ce nouveau-venu est fidèle à notre volonté de favoriser la résilience et la durabilité afin de préserver nos ressources pour les générations futures. »
Les avantages des batteries Lithium-ion
La batterie Lithium-ion de l’APC Smart-UPS Ultra 5 kW dure jusqu’à trois fois plus longtemps que celle d’un onduleur alimenté par batterie VRLA (Valve Regulated Lead Acid ou plomb-acide régulée par soupape) traditionnel. Dans des conditions de fonctionnement normales, il n’est pas nécessaire de la remplacer, ce qui se traduit par un coût total de possession inférieur à celui des batteries VRLA. Ce passage au Lithium-ion permet d’éliminer les coûts élevés de remplacement de la batterie, de main-d’œuvre et d’entretien, ainsi que les visites pendant la durée de vie de l’onduleur. L’APC Smart-UPS Ultra 5 kW bénéficie en outre d’une garantie de cinq ans.
En plus de l’autonomie de la batterie, l’APC Smart-UPS Ultra 5 kW est l’onduleur Lithium-ion le plus léger de sa catégorie. Il est 55 % plus léger et 30 % plus petit que les autres modèles sur le marché. Il y a ainsi plus de place pour l’IT, ce qui le rend idéal pour l’informatique répartie et les environnements en périphérie où l’on cherche à maximiser l’encombrement pour optimiser les systèmes informatiques et réduire les couts.
L’APC Smart-UPS Ultra EcoStruxure Ready assure une meilleure visibilité à tout moment et en tout lieu
Le manque d’effectifs ou l’absence de personnel sur place rend fastidieuses les activités de gestion, de maintenance et d’entretien telles que l’inspection des équipements et le remplacement des batteries et des équipements défectueux, en particulier si les ressources sont très réparties et géographiquement dispersées. L’APC Smart-UPS Ultra est EcoStruxure Ready, ce qui permet une surveillance basée sur le cloud. Il fournit des recommandations fondées sur les données pour optimiser les performances et offre une visibilité absolue sur plusieurs dispositifs d’alimentation sans interruption. La connectivité est disponible via un port Ethernet ou un port réseau intégré. Le portail web APC Smart-UPS EcoStruxure Ready quant à lui fournit des alertes automatiques et personnalisables concernant l’état de santé de l’onduleur afin de simplifier la maintenance préventive et ainsi réduire les temps d’arrêt et le temps moyen de réparation.