Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Schneider Electric complète sa gamme innovante Resi9 XE en Belgique

Bruxelles, Belgium

02/10/2023

Télécharger le PDF
  • Une installation simplifiée grâce à une technologie révolutionnaire
  • Installée deux fois plus rapidement et sans outils
  • Un niveau de protection élargi grâce à une conception intelligente

Dans la recherche constante de la meilleure protection électrique résidentielle, Schneider Electric™ a présenté en octobre 2021 la nouvelle gamme de produits Resi9 XE. Au départ, il s’agissait uniquement d’appareils 2P. Elle est désormais complétée par des appareils 3P et 3P+N. Ce système de distribution révolutionnaire offre aux installateurs plus de flexibilité et de facilité d’utilisation grâce à une méthode d’installation révolutionnaire. Désormais, fini les maux de tête pour les électriciens. Il offre en même temps une distribution optimale et une protection supplémentaire grâce à son isolation IPxxB.

Cela signifie qu’il existe désormais une solution complète pour les maisons unifamiliales et multifamiliales avec Resi9 XE.Resi9 XE

A propos de Resi9 XE

Fiabilité

Resi9 XE s'appuie sur 45 ans d'expérience de Schneider Electric en matière de R&D dans l'industrie. Grâce à sa qualité inégalée, le système offre également un niveau de protection accru. Il est conçu pour ne pas mettre l’utilisateur en danger, même sous tension (toutes les connexions sont sécurisées pour les doigts) et réduit également les risques de connexions desserrées grâce à ses connexions enfichables.

Efficacité

Les modules de distribution sont conçus pour une installation en amont sans vis. Cela permet d'économiser du temps et de l'espace. Ils sont flexibles et facilement extensibles en fonction des besoins de l'utilisateur final et peuvent être connectés pour mesurer la consommation à l’aide de PowerTag si nécessaire.

Durabilité

Le produit est conforme aux directives RoHS et REACh et de plus, l’emballage est composé jusqu’à 70% de carton recyclé et d’encre à l’eau. Grâce à une conception bien pensée, la dissipation thermique dans le panneau électrique est également réduite.

Innovant

Selon Schneider Electric, le système Resi9 XE permet de voir le futur émerger dans le présent. Pour éviter une éventuelle copie de cette innovation, Schneider Electric a protégé ce système avec différents brevets !

Resi9 XE illustre les efforts continus de Schneider Electric pour soutenir les électriciens dans leur métier, notamment grâce à :

  • Une formation complète sur les dernières innovations et technologies pour améliorer la fiabilité lors de l’installation et de la maintenance.
  • Des programmes gratuits sur l’app mobile mySchneider avec des avantages sur mesure pour les électriciens et des services pour soutenir et développer leur activité.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztopic

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :