Schneider Electric, leader mondial de la transformation digitale dans la gestion de l’énergie et l’automatisation, annonce le lancement de son Galaxy VXL. Compacte, modulaire, évolutive et équipée de mécanismes de redondance, cette nouvelle alimentation sans interruption (UPS) offre une gamme de puissance de 500 à 1250 kW (400V) en triphasé, avec des fonctionnalités avancées en cybersécurité, logiciels et sécurité.
Avec une conception optimisée, le Galaxy VXL occupe seulement 1,2 m² tout en offrant une densité de puissance exceptionnelle jusqu’à 1042 kW/m². Ce design compact désormais disponible dans toutes les régions respectant les normes électriques IEC 400V notamment en Europe, il garantit des performances optimales pour les environnements d’intelligence artificielle, de colocation, et de centres de données hyperscale, ainsi que pour les infrastructures critiques et systèmes électriques complexes des bâtiments commerciaux et industriel.
Avec son design compact inédit, sa capacité à fournir une puissance élevée et son adaptation aux besoins énergétiques intenses et variables des technologies d’intelligence artificielle, le Galaxy VXL garantit une performance continue pour les infrastructures les plus énergivores. Il peut alimenter jusqu’à 1,25 MW avec un seul module et jusqu’à 5 MW en combinant quatre unités. En optimisant l’efficacité énergétique et opérationnelle, il aide à réduire les coûts pour les utilisateurs.
Grâce à ses technologies brevetées, le Galaxy VXL offre une efficacité énergétique exceptionnelle : jusqu’à 99 % en mode eConversion et 97,5 % en mode double conversion. Il garantit une protection d’alimentation de classe 1 tout en réduisant considérablement la consommation d’énergie et en divisant par deux les émissions de carbone liées à l’UPS.
Avec une réduction de 52 % de l’espace nécessaire par rapport à la moyenne du secteur, le Galaxy VXL offre une conception modulaire et évolutive, permettant une redondance N+1 et augmentant ainsi la disponibilité par un facteur de 10. Son architecture modulaire permet aux clients de réduire leurs investissements initiaux (CapEx) en ajoutant des modules de puissance selon leurs besoins, tout en s’adaptant à la croissance de leur activité et en optimisant l’efficacité énergétique.
Le Galaxy VXL est compatible avec les batteries lithium-ion et VRLA, et intègre la fonction Live Swap, permettant de maximiser la disponibilité, de simplifier la maintenance et d’assurer un fonctionnement continu et fiable pour les centres de données, les infrastructures IT et les charges électriques critiques. Il s’accompagne d’un système de surveillance à distance accessible partout via le logiciel EcoStruxure IT de Schneider Electric, ainsi que des connexions Ethernet sécurisées, conformes aux dernières normes IEC 62443-4-2, pour une gestion à distance entièrement sécurisée et connectée.
"Alors que la dépendance aux infrastructures de grande envergure croît à un rythme sans précédent, il est essentiel que les clients disposent de technologies durables, résilientes et efficaces pour protéger leurs équipements stratégiques, tout en réduisant leur impact énergétique et environnemental," explique Tarunjeet Sarao, SVP Data Center Systems chez Schneider Electric. "Notre nouvel UPS Galaxy VXL associe un design compact et hautement efficace à des fonctionnalités de sécurité avancées, offrant une protection d’alimentation de classe mondiale pour une large gamme d’applications, notamment l’intelligence artificielle, les centres de données et les environnements industriels. Cela garantit une fiabilité inégalée pour les charges de travail à haute densité de demain."
Caractéristiques principales et avantages
- Conception modulaire, évolutive et haute puissante : Avec une densité de puissance de 1042 kW/m², le Galaxy VXL permet de déployer un UPS modulaire de 1,25 MW dans un seul cadre, tout en ajoutant progressivement des modules de puissance grâce à une flexibilité adaptée aux besoins croissants des utilisateurs.
- Optimisation de l’espace : Occupant seulement 1,2 m², le Galaxy VXL réduit l’espace nécessaire de 52 % par rapport à la moyenne du secteur. Sa conception avec accès frontal complet et sans dégagement arrière optimise l’utilisation de l’espace et de la puissance.
- Efficacité énergétique et durabilité accrues : Le Galaxy VXL atteint jusqu’à 99 % d’efficacité en mode eConversion et 97,5 % en mode double conversion. Sa conception compacte réduit l’utilisation de matières premières et d’emballages, et inclut le mode SPoT (Smart Power Test) pour tester les UPS et les modules de puissance, tout en économisant de l’électricité.
- Réduction des coûts CapEx et OpEx : Une efficacité opérationnelle et énergétique améliorée entraîne des factures d’électricité plus basses, tandis que la facilité d’entretien réduit les coûts de main-d’œuvre, contribuant à un coût total de possession (TCO) optimisé.
- Cybersécurité et sécurité améliorées : Certifié selon les dernières normes IEC 62443-4-2, le Galaxy VXL intègre la technologie Live Swap, permettant de remplacer les modules de puissance sans interruption de service.
- Durée de vie prolongée grâce à EcoCare : Schneider Electric introduit le programme EcoCare avec le Galaxy VXL, offrant un accès premium à des experts techniques sur site et à distance, une surveillance 24/7 alimentée par l’IA, et une maintenance conditionnelle réduisant les perturbations sur site jusqu’à 50 %, tout en prolongeant la durée de vie de l’UPS.
Pour répondre à la demande croissante de ses clients, Schneider Electric a augmenté les capacités de fabrication dans plusieurs de ses usines à travers le monde. En 2025, la production annuelle du Galaxy VXL UPS dépassera 9 000 unités. De plus, le Galaxy VXL UPS sera disponible à l’usine de Schneider Electric à Sant Boi, Barcelone, où il sera intégré dans la gamme modulaire et préfabriquée de solutions pour centres de données à haute capacité de calcul.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de Schneider Electric.