Schneider Electric, leader mondial de la transformation digitale en matière de gestion et automatisation énergétique, a annoncé aujourd’hui une version améliorée de l’eConversion (anciennement ECOnversion), le mode généralement recommandé de la société pour offrir une durabilité accrue à ses onduleurs triphasés Galaxy V Series. Après des années de tests sur le terrain, depuis le 31 mai 2022, tous les onduleurs Galaxy V Series ont été envoyés aux consommateurs avec le mode eConversion par défaut.
Le cout de possession et le développement durable étant un point sensible permanent, Schneider Electric est la seule société à proposer cette combinaison unique et brevetée de performance et d'efficacité. Le mode eConversion offre le niveau de protection le plus élevé pour les charges critiques avec la classe 1 (certifiée UL) et permet d'économiser jusqu'à trois fois le prix de l'onduleur. En fournissant des solutions d'alimentation de secours essentielles pour les environnements informatiques et non informatiques, tels que les applications industrielles de pointe, l'eConversion de Galaxy V Series offre une protection énergétique fiable et contribue à atteindre de nouveaux niveaux de durabilité.
L’eConversion totalise plus de huit ans de déploiement sur le terrain et des milliers de clients dans le monde entier qui l'utilisent quotidiennement pour protéger leurs charges critiques depuis son lancement en 2014.
« En faisant d’eConversion le mode par défaut pour les onduleurs triphasés Galaxy V Series, nous espérons faciliter la conservation de 175 GWH d'électricité par an, soit l'équivalent de l'énergie produite par près de 60.000 installations solaires en toiture » déclare Mustafa Demirkol, Vice President du Data Center Systems, Offer Management and Marketing, Energy Management chez Schneider Electric. « Nous sommes impatients d'aider notre clientèle à atteindre ses objectifs en matière d’écoresponsabilité en réduisant ses dépenses énergétiques et les émissions de CO2 qui en découlent. »
Le mode haute efficacité atténue l'impact de la hausse des prix énergétiques
Selon la Banque mondiale, les prix de l’énergie devraient augmenter de plus de 50 % en 2022, avant de se stabiliser en 2023 et 2024. L'utilisation d'eConversion permet aux opérateurs d'atténuer une partie des couts et de l'impact sur le climat tout en continuant à bénéficier du plus haut niveau de protection pour les charges critiques de classe 1 (certifiée UL). Les clients peuvent également consulter leurs économies d'électricité sur l'écran de l'onduleur grâce au eConversion Savings Meter.
Les consommateurs ont toujours le choix d’utiliser l'ancien mode Double Conversion, mais l'expérience sur le terrain a démontré que les installations électriques modernes ne justifient pas une utilisation permanente aussi élevée de l'électricité. L’EcoDataCenter, un centre de données HPC respectueux du climat, a déployé quatre onduleurs Galaxy VX de 1250 kW chacun pour gérer les charges des clients, tout en offrant la possibilité de fonctionner à un rendement de 99 % avec le mode eConversion.
Étant donné que la demande numérique va continuer à croitre et à exiger de la résilience pour bénéficier des avantages de l'automatisation et de l'efficacité, les professionnels des centres de données, de l'OT et de l'IT devront faire des progrès vers un monde net zéro. Le mode eConversion est une fonctionnalité disponible pour tous les onduleurs Galaxy V Series dans le monde entier.